SUG_DA_WH-02

Indsigter

Indsigter giver et overblik over dit energiforbrug, dine besparelser og de mønstre, som påvirker din energieffektivitet.

  1. Tryk på på Hjem-skærmen.

    B

    Viser den procentdel af energien, der er sparet for den aktuelle måned, sammen med en 3-måneders gennemsnitssammenligning. Den indeholder også data om timer, der er gemt i Væk-tilstand, og giver dig mulighed for at aktivere Øko-tilstand for yderligere besparelser.

    C

    Sporer justeringer af opvarmningen, herunder antallet af gange opvarmningen blev skruet op eller ned, samt omgivelsesfaktorer som f.eks. solskinstimer, som kan påvirke energibehovene. Se Vejr og opvarmning for detaljerede oplysninger.

    D

    En graf viser, hvordan eksterne temperaturer har påvirket varmeforbruget i de sidste 30 dage. Tryk på Varmerapport for at vise temperaturdata for hvert rum i din bolig. Se Varmerapport for detaljerede oplysninger.

    BEMÆRK: B, C og D vises ikke, hvis du ikke har installeret opvarmningsenheder i din bolig.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?