SUG_DA_WH-02

Automatiseringer

Med en automatisering kan du gruppere flere handlinger, der skal udføres sammen og aktiveres automatisk eller på planlagte tidspunkter. Med Wiser Home-appen kan du oprette automatiseringer ud fra dine behov.

Betingelser kan være:

  • Ændring af enhedens status.

  • Aktivér væk-tilstand.

Tider kan være:

  • Specifikt tidspunkt på dagen (f.eks. 7:30 hver dag).

  • Tidsrum (f.eks. fra solopgang til solnedgang).

Handlinger kan være:

  • Ændr tilstanden for en enhed (f.eks. åbn skodde 50 %).

  • Send en notifikation.

  • Aktivér et scenarie.

Begrænsninger:

  • Maksimalt antal automatiseringer: 10

  • Maksimalt antal betingelser: 10

  • Maksimalt antal handlinger: 10

En automatisering skal have mindst en handling og en betingelse eller et bestemt tidspunkt på en dag.

BEMÆRK: En automatisering ændrer kun tilstanden for en enhed en gang på grundlag af betingelserne. Hvis du vil ændre tilstandsændringen igen, skal du oprette en anden automatisering. Hvis du f.eks. vil tænde og slukke en lampe baseret på registrering af bevægelse, skal du oprette en automatisering som registreret tilstedeværelse – lys tændt og en anden ingen registrerer tilstedeværelse – lys slukket.
VIGTIG: Den nye handling tilsidesætter altid den aktuelle handling. Hvis der føjes en ny begivenhed til automatiseringen, eller der sker en manuel betjening, mens en planlagt handling er i gang, stopper systemet derfor den igangværende tidsplan. Se Forståelse af reguleringstilstandsprioritet for en detaljeret forståelse af, hvilke handlings-/reguleringstilstand der har forrang for andre.

Automatiseringer oprettes og redigeres på skærmen Automatisering (A).

Du kan tænde/slukke en automatisering ved at trykke på skyderen (B).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?