SUG_DA_WH-04

Tilføjelse af en tidsplan

  1. Tryk på ikonet (A) på skærmen Automatisering .

  2. Indtast et navn i tekstfeltet (C).

  3. Vælg enhedstypen for tidsplanen.

    VIGTIG:
    • En tidsplan kan kun oprettes for en enhedstype. Hvis du vil tænde og slukke for lyset og samtidig lukke en persienne, skal du oprette to tidsplaner.

    • Planlægning på rumniveau: Når du tildeler en klimastyringsenhed (f.eks. en termostat) til et rum ved hjælp af Wiser Home-appen, anvender systemet planlægning på rumniveau. Det betyder, at alle enheder i det samme rum følger en fælles opvarmningstidsplan. På grundlag af brugerrollen oprettes der en standardtidsplan, når klimaenheder tildeles.

      Når du er logget ind som professionel installatør:

      • skærmbilledet Enhedsstyring er vippekontakten Følg tidsplan slukket som standard.

      • Alle rum er indstillet på manuel tilstand.

      • Du kan aktivere vippekontakten Følg tidsplan, hvis du ønsker, at standardopvarmningstidsplanen skal gælde.

      Når du er logget ind som boligejer:

      • skærmbilledet Enhedsstyring er vippekontakten Følg tidsplan tændt som standard.

      • Systemet anvender automatisk en standardopvarmningstidsplan.

      • Du kan altid redigere tidsplanen, så den passer til din daglige rutine og dine præferencer.

      Se Klimastyring for at få detaljeret information om klimastyringerne.

  4. Vælg enhederne, som tidsplanen gælder for.

    BEMÆRK: Alle enheder af den valgte enhedstype er tilgængelige i listen.

  5. Tryk på Opret (D).

  6. Tryk på ikonet (E), og indstil detaljerne for begivenheden.

    Find detaljeret information om tilføjelse af begivenheder og redigering af tidsplaner i kapitlet Redigering af en tidsplan

  7. Gem tilføjelse af begivenheder, indtil tidsplanen er afsluttet.

    BEMÆRK: Ændringer af tidsplanen gemmes med det samme.
  8. Tryk på Tilbage (F) for at gemme tidsplanen, når tidsplanen er afsluttet.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.