SUG_DA_WH-04

Oprettelse af et scenarie

På skærmen Automatisering:

  1. Tryk på ikonet for at navigere til skærmen Scenarie oprettelse.

  2. Vælg et ikon i listen (A).

  3. Indtast et navn for scenariet i tekstfeltet. (B).

  4. Tryk på Tilføj handlinger (C).

  5. Tryk på den enhed, du vil tilføje til scenariet.

    TIP:
    • Tryk på en valgt enhed igen for at fjerne den fra scenariet.

    • Du kan tilføje enhver enhed fra din bolig for at oprette et scenarie. Det maksimale antal enheder, du kan tilføje til et scenarie, er 60.

  6. Tryk på Færdig.

  7. Tryk på en enhed for at åbne Enhedsstyring og indstille tilstanden, du ønsker at indstille enheden på , og tryk på Sæt i det øverste højre hjørne.

    Gentag for alle enheder.

  8. Tryk på Gem.

    TIP: Du kan fjerne en enhed ved at stryge den til venstre og trykke på ikonet .

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.