SUG_DA_WH-04

Notifikationer og alarmer

Notifikationer og alarmer gør det muligt for Wiser Home-appen at sende meddelelser, der vises i notifikationerne på din mobile enheds operativsystem, og du kan også indstille en alarm for overforbrug og intet forbrug for den specifikke enhed.

Du kan vælge Notifikationer og alarmer i kontoindstillingerne i menuen Indstillinger.

BEMÆRK: Indstillinger for en kontos notifikationer og alarmer gemmes i Wiser-cloud. Ændringer af en mobil enhed påvirker alle mobile enheder, der bruger den samme konto.
  1. Tryk på Notifikationer og alarmer (A).

Indstillinger for notifikationer og alarmer:

SYSTEM
Lavt og kritisk batteri

Udskift batterierne, når enhedens batteriniveau er lavt.

Offline-enheder

Giver dig besked, når hubben mister forbindelsen til en enhed.

Automatiseringer

Giver dig besked, når en automatisering er udløst.

Anti-frakoblingsstyring

Giver dig besked, når der er belastningsfrakobling, hvis tidsplanen eller automatiseringen ikke kører på grund af det, når enhederne holder op ved at frakoble, eller når tidsplaner og automatiseringer starter igen.

Enheder

Visse enheder kan selv sende notifikationer. Du kan vælge de enheder, der har tilladelse til at sende notifikationer.

TIP: Du kan også aktivere eller deaktivere notifikationer for en enhed i enhedens indstillinger.
Wiser Home AI-notifikationer

Aktiverer advarsler og anbefalinger i realtid, som underretter dig om uregelmæssigheder, funktionsfejler eller optimeringsmuligheder.

PERSONLIG
Overforbrug

Appen udløser en alarm, når enhedens brug overstiger den indstillede grænse, hvilket hjælper dig med effektivt at administrere og reducere overforbrug. Se Opsætning af alarm for overforbrug for at få indstiller om, hvordan du indstiller alarmen for overforbrug.

Intet forbrug

Appen udløser en alarm, når enheden bruger 0 watt inden for en indstillet tidsperiode. Se Opsætning af alarm for Intet forbrug for at få information om, hvordan du indstiller alarmen for intet forbrug.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.