SUG_DA_WH-04

Varmerapport

Opvarmningssystemets ydeevne kan overvåges med varmerapporten.

Den gør det muligt at vise historiske rum og setpunkt (mål), udendørstemperaturer og gør det muligt at sammenligne rum for rum over tid for at sikre, at systemet fungerer i overensstemmelse med planlagte og manuelle handlinger.

Wiser registrerer rum-, indstillede og udendørs temperaturer kontinuerligt og gør dataene tilgængelige i varmerapporten. Rapporten opdateres dagligt, og en given dags temperaturdata er tilgængelige næste dag. Det er muligt at vise rapporten på grundlag af dag, uge og måned.

Sådan navigerer du til varmerapporten:

  1. Tryk på Varmerapport (A).

  2. Varmerapport:

Visning af et rum

Første gang rapporten åbnes, åbnes rapporten fra visningen af et rum.

Denne visning viser som standard rumtemperaturen i dag for det første rum, som den vises på appens Hjem-skærm. Den viser også den indstillede temperatur for rummet (altid illustreret med en sort linje).

Den udendørs temperatur vises ikke som standard, men du kan vælge at vise den ved at vælge den fra valget af værelse.

Når du viser et enkelt rum, kan du se, hvor lang tid det tager for rummet at blive opvarmet eller kølet ned til den indstillede temperatur. Den sorte linje viser den indstillede (mål) temperatur, dvs. Wisers opvarmningstidsplan for rummet (hvis i automatisk tilstand) eller den manuelt valgte indstillede temperatur (hvis i manuel tilstand). Denne linje viser den rumtemperatur, som Wiser regulerer til på alle tidspunkter.

BEMÆRK: Visningen af et enkelt rum viser altid den indstillede (mål) temperaturlinje for et givet rum. Midlertidige ændringer af den indstillede temperatur, som f.eks. manuelle boosts og temperaturtilsidesættelser, kan også ses på denne linje.

Visning af flere rum

Visningen af flere rum gør det muligt at se og sammenligne op til 16 rum samtidigt. Den udendørstemperatur kan også vælges/fravælges i denne visning.

BEMÆRK: Hvis der kun vælges et rum i visning af flere rum, vises den sorte linje, der viser den indstillede temperatur.

Månedsvisning

Den månedlige visning giver en oversigt over rumtemperaturudsving i løbet af en given kalendermåned. På grund af skærmstørrelsen udregnes der et gennemsnit for alle de daglige temperaturer i denne visning.

Den udendørs temperatur i denne visning vises som et grønt bånd, der viser de daglige min./maks. temperaturer og det interval, hvor de daglige temperaturer har svinget i hele måneden.

Temperaturvisning

Rummets navn og temperaturen vises, når der trykkes på en temperaturlinje. Det kan trykkes på områder uden for linjen for at få dem til at forsvinde igen. Det er muligt at trykke på et vilkårligt punkt på en temperaturlinje, herunder omridset af det grønne udendørs temperaturområde. Der kan trykkes på temperaturlinjer i alle tre visninger (dag/uge/måned).

Manglende temperaturdata

Temperaturdata kan til tider mangle fra systemet. Dette kan skyldes strømsvigt, manglende internetforbindelse, afladede enhedsbatterier eller dårligt RF-signal. Manglende data angives med en stiplet linje, der forbinder de to punkter, hvor der ikke er tilgængelige data.

Hvis der mangler data for en given dato eller et givet datointerval, erstattes spørgsmålstegnet på RUM-linjen af . Hvis data for datoen/intervallet bliver tilgængelige på et senere tidspunkt, eller hvis visningen ændres til en anden dato/et andet interval uden manglende data, vises spørgsmålstegnet igen.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.