SUG_DA_WH-04

Hjem skærm

Hjem skærmen giver hurtig adgang til dine foretrukne enheder, gør det nemt at aktivere scenarier og giver personlige tip til at hjælpe dig med at maksimere energibesparelser.

Hjem skærm:

A

Indstilling

Tryk for at gå til skærmbilledet Indstillinger.

B

Foretrukne enheder

For hurtig adgang kan du tilføje de enheder, som du anvender oftest, til afsnittet med foretrukne enheder. Rul vandret for at se alle dine foretrukne enheder. Se Administration af favoritter for at få information om, hvordan enhederne tilføjes til de foretrukne enheder.

BEMÆRK:
  • Hvis du kun har én installeret enhed i dit hjem, vises dette afsnit som Din enhed i stedet for Foretrukne enheder.

  • Hvis enheden aktuelt følger tidsplanen, vises den indtil det tidspunkt, hvor den aktuelle status forbliver aktiv i henhold til tidsplanen. For eksempel betyder indtil 16.00 (H) her, at enheden forbliver tændt indtil kl. 16.00.

C

Scenarier

Du kan få vist alle de scenarier, du har oprettet til dit hjem, så du nemt kan aktivere eller deaktivere dem.

Ændring af scenariernes rækkefølge:

  1. Tryk på optionen Rediger (G).

  2. Træk og slip scenarierne for at sortere dem i den foretrukne rækkefølge.

BEMÆRK:  Hvis du ikke ønsker at se scenarier på din Hjem skærm, skal du gå til  > Hjem skærm og deaktivere vippekontakten Vis scenarier.
D

Tips og råd

Giver nyttige tips og råd, der kan hjælpe dig med at anvende dine enheder bedst og optimere energiforbruget. Rul vandret, eller tryk på Se alle for at vise alle tips. Se Tips og råd for mere detaljeret information.

BEMÆRK: Hvis du ikke ønsker at se Tips og råd på din Hjem skærm, skal du gå til > Hjem skærm og deaktivere Tips og råd.

E

Indsigt

Tryk for at navigere til skærmen Indsigt. Her kan du finde detaljerede information om dit Wiser-system som f.eks. energibesparelse, systemaktivitet, opvarmningstid og adgang til din varmerapport.

BEMÆRK: Når du har tilføjet en energienhed, f.eks. PowerTag E, åbnes information om Energi med et tryk. Læs den relevante brugervejledning til enheden, hvis du ønsker yderligere information. Se Liste over Wiser-enheder for at få links til brugervejledningen til enheden for hver enhed.

F

Styring

Se/kontrollér alle de enheder, der er installeret i dit hjem, organiseret efter de rum, de er tildelt. Se Enhedsstyring for detaljeret information om, hvordan enhederne styres.

BEMÆRK: Hvis du kun har en installeret enhed i dit hjem, er fanen Styring ikke tilgængelig.

G

Automatisering

Tryk for at gå til skærmen Automatisering, hvor du kan konfigurere scenarier, tidsplaner og automatiseringer for dit hjem. Læs den relevante brugervejledning til enheden, hvis du ønsker yderligere information. Se Liste over Wiser-enheder for at få links til brugervejledningen til enheden for hver enhed.

J

Banner

Viser vigtige meddelelser og beskeder. Disse meddelelser kan indeholde opdateringer om enhedens status, forbindelsesproblemer og andre relevante advarsler for at holde dig informeret om dit hjemmesystem.

Eksempel:  På den aktuelle skærm viser banneret en meddelelse om, at en enhed er offline, sammen med information om, hvordan signalstyrken kan forbedres. Dette hjælper dig til hurtigt at finde og afhjælpe forbindelsesproblemer.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.