SUG_DA_WH-02

Idriftsættelse af Wiser hub til Matter Ecosystem

Dette afsnit beskriver trinene til idriftsættelse af dit Wiser Home-system til Matter-netværket.
  1. Tryk på på Wiser Home-appens Hjem-skærm.

  2. Tryk på Konto > App og forbindelser > Matter.

  3. Tryk på Tilføj en ny forbindelse.

    Der vises en skærm med instruktioner til, hvordan du tilslutter til Matter-netværket ved hjælp af QR-koden på Wiser-hub 2. generation eller parringskoden.

  4. Tryk på Tillad Matter at tilslutte, og afvent, at hubben opretter forbindelse til Matter-netværket (dette kan tage op til 15 minutter).

  5. Vælg en af følgende optioner for at forberede tilslutningen:

    • Option 1 (parringskode): Kopiér parringskoden, der vises på skærmen.

      TIP: Når parringskoden er kopieret, modtager du en bekræftelsesmeddelelse på skærmen, der siger: Kopieret til udklipsholder.

    • Option 2 (QR-kode): Find Qr-koden på hubben, der er klar til at blive scannet.

  6. Følg instruktionerne fra tredjepartens app for at tilføje en Matter-enhed. Når du bliver bedt om det, skal du enten indtaste parringskoden fra Wiser-appen i tredjepartens app eller scanne QR-koden på hubben for at føje hubben til Matter-netværket.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?