SUG_DA_WH-04

Opsætning som professionel installatør

Appen tilbyder menuen Professionel indstillinger til opsætning af et Wiser-system og tilføjelse af enheder, uden at det er nødvendigt at logge ind.
BEMÆRK: Muligheden for at fungere som en professionel installatør er kun tilgængelig, hvis du er logget ud af appen. Hvis du vil logge ud af appen, skal du gå til Kontoindstillinger og trykke på Log af.

Sådan installeres Wiser System som professionel installatør:

  1. Tryk på Kom i gang (A) på velkomstskærmen.

  2. Tryk på Professionel installatør (B).

  3. Vælg dit land på listen.

Skærmen Tilføj enheder giver dig mulighed for at tilføje en hub. til systemet. Se Tilslutning til det midlertidige Wi-Fi®-netværk på hubben

og Oprettelse af forbindelse til Wi-Fi-® for at tilføje og konfigurere hubben.

Du kan også downloade firmware i din app, som opdaterer gatewayen under opsætningen. Se Download af hub-firmware i appen.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.