SUG_DA_WH-02

Redigering af en automatisering

På skærmen Automatisering (A):

  1. Tryk på automatiseringen, du vil redigere (B).

På skærmen Redigér automatisering kan du:

  • Ændre ikonet.

  • Omdøbe automatiseringen.

  • Reducere betingelsen, tiden eller handlingen.

Sådan ændres en automatiserings betingelse, tid eller handling:

  1. Navigér til den relevante fane (Hvis/Når/Derefter), og tryk på den betingelse, det klokkeslæt eller den handling, du vil ændre.

  2. Indstil de nye værdier.

  3. Tryk på Gem (C).

Sådan fjernes en betingelse, tid eller handling:

  1. Navigér til den pågældende fane.

  2. Stryg den relevante betingelse, tid eller handling til venstre.

  3. Tryk på (A)

  4. Tryk på Gem (B).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?