SUG_DA_WH-04

Energioversigt

Vi anslår, hvor meget energi du ellers ville have brugt, sammenligner den med det, du har brugt, og viser det som en procentuel besparelse.

Som måneden skrider frem, kan du holde styr på dine besparelser ved blot at åbne app'en. Din energibesparelse opdateres hver time, så udsving er normale.

Systemet bruger en intelligent algoritme til kun at tælle tiden, når Wiser's intelligente funktioner aktivt sparede energi for dig.

Tryk på Spørgsmålstegn (A) for at få flere oplysninger.

Opvarmningstimer (B):

Dette afsnit viser, hvor meget opvarmningstid du har brugt i forhold til udendørs temperaturer.

Temperaturerne opdateres hver time. Hver grøn bjælke viser den daglige opvarmningsvarighed for de sidste 30 dage. Længden af bjælkerne repræsenterer, hvor mange gange dine værelser anmodet om varme i løbet af hver dag.

BEMÆRK: Den blå bjælke viser den aktuelle måned og ændres til grøn, når måneden er afsluttet.

Nye brugere ser ikke nogen grønne bjælker, før du begynder at bruge din opvarmning.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.