SUG_DA_WH-04

Fejlfinding

Dette afsnit forklarer løsningerne på problemer med systemet, enhederne og konfigurationsindstillingerne.

HUB

Symptom

Mulig årsag

Løsning

Kan ikke udføre offline-firmware-opdatering.

De ældre app-versioner understøtter ikke offline-opdateringer.

Opdater appen til version 7.4.0.

Offline-opdateringer fungerer ikke på hubber, der kører en version under 4.42.28.

Afslut idriftsættelsesprocessen, og lad firmwaren opdatere automatisk.

Offline-opdateringer mislykkes, hvis skærmen låses under firmware-opdateringsprocessen.

Sørg for, at skærmen forbliver ulåst under opdateringsprocessen. Du kan indstille din telefons Auto-lås til Aldrig i dine enhedsindstillinger.

Når du tilføjer en enhed, afvises enheden eller kan ikke oprette forbindelse.

Enheden understøttes muligvis ikke af systemet.

Brug kun enheder, der er angivet i Liste over Wiser-enheder.

Enheden kan ikke oprette forbindelse til hubben. Når du har trykket 3 gange, blinker enhedens LED gult i 30 sek.

Parringstilstanden er ændret.

Tryk på nulstillingsknappen på enheden tre gange, og hold den derefter trykket ned i 20 sek., indtil lysdioden blinker rødt. Enheden skulle nu genstarte i den korrekte tilstand.

Hubben kommunikerer ikke eller modtager ikke opdateringer.

Ipv4 er ikke aktiveret i netværksindstillingerne.

Sørg for, at IPv4 er aktiveret i dit lokale netværk og internetindstillinger på din internetudbyders router. Systemer, der kun er konfigureret som IPv6, påvirker hubbens evne til at kommunikere og modtage softwareopdateringer.

Systemet kan ikke oprette forbindelse til internettet via Wi-Fi®-netværksrouteren.

Routerportindstillingerne er muligvis ikke korrekt indstillet, så systemet kan få adgang til internettet.

Kontrollér, at følgende routerporte er åbne:

Host

Protokol

Port

Beskrivelse

hub.foundries.io

TCP

443

Docker-containerregister

hub-auth.foundries.io

TCP

443

Docker-registreringsautentificeringstjeneste

storage.googleapis.com

TCP

443

OSTree- og Docker-omdirigeringer

api.foundries.io

TCP

443

Hvis du bruger lmp-device-register

app.foundries.io

TCP

443

Hvis du bruger lmp-device-register

cnm-ih-na.azure-devices.net

AMQP

5671

Hub til cloud-forbindelse

ota-lite.foundries.io

TCP

8443

Enhedsgateway

ostree.foundries.io

TCP

8443

OSTree-server til opdateringer

Hvis du oplever problemer med idriftsættelsen af enheden, skal du se afsnittet om fejlfinding i brugervejledningen til den pågældende enhed.

Se Liste over Wiser-enheder for at få links til brugervejledningen til enheden for hver enhed.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.