SUG_DA_WH-04

Tidsplaner

Indstil en tidsplan for at definere det specifikke tidspunkt for ændring af enhedens tilstand.
TIP: Tidsplanen ændrer enhedens tilstand på baggrund af de begivenheder, der er indstillet på et valgt tidspunkt. Hvis du har brug for at ændre tilstanden til et andet tidspunkt eller annullere, skal du tilføje endnu en planlagt hændelse.
  • Eksempel 1:

    Begivenhed 1: Opvarmning indstilles til 19 °C kl. 6:30.
    Begivenhed 2: Opvarmning indstilles til 15 °C kl. 8:30.


    Resultat: Denne handling opretholder temperaturen på 19 °C fra 6:30 til 8:30, og kl. 8,30 skifter den til 15 °C.

  • Eksempel 2:

    Begivenhed 1: Indstil lys i køkkenet på 'TÆND' kl. 19:00.
    Begivenhed 2: Indstil lys i køkkenet på 'SLUK' kl. 23:00.

    Resultat: Denne handling holder lyset i køkkenet tændt fra 19:00 til 23:00, og kl. 23:00 slukkes lyset i køkkenet.

BEMÆRK: Den nye handling tilsidesætter altid den aktuelle handling. Hvis der føjes en ny begivenhed til enheden, eller der sker en manuel betjening, mens en planlagt handling er i gang, stopper systemet derfor den igangværende tidsplan. Se Forståelse af reguleringstilstandsprioritet for en detaljeret forståelse af, hvilke handlings-/reguleringstilstand der har forrang for andre.

Tidsplaner oprettes og redigeres på skærmen Automatisering (A)

Tryk på en tidsplan for at gå til oplysninger i tidsplaner.

Oplysninger i tidsplan:

A

Enhedstype

En tidsplan kan kun indstilles for én bestemt enhedstype.

B

Tidsplanens navn

C

Enheder, som tidsplanen gælder for

D

Liste over begivenheder

Begivenhederne i tidsplanen er vist her, sorteret efter ugedag.

Bjælkerne giver en oversigt over enhedens status under en begivenhed (f.eks. fuld grøn bjælke, når solafskærmningen er helt åben).

Tiden for begivenheden vises ved siden af bjælken.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.