SUG_DA_WH-02

Energi

Du kan endda overvåge dit energiforbrug og din produktion uden en elnetovervågningsenhed (PowerTag E). Hvis der er installeret enkeltstående energienheder i din bolig, kan energicenteret hjælpe dig med at styre og overvåge dit energiforbrug.

Enkeltstående energienheder:

  • EVlink Home Smart

  • Schneider Charge

  • Wiser Power Puck

  • Trådløs enkelt stikkontakt 16 A

  • PowerTag Energy

  • Wiser stik

I energicenteret kan du overvåge din energiproduktion, vise detaljeret forbrugshistorik og spore energiomkostninger ved at indtaste din takst.

Sådan navigerer du til energicenteret:

  1. Tryk på på Hjem-skærmen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?