SUG_DA_WH-02

Liste over enheder

På siden Enheder kan du finde alle installerede enheder i dit hjem sorteret efter deres enhedstype.

Enhederne viser også deres navn, placeringen af rummet, som de er i, og andre oplysninger, f.eks. batteriets opladningsniveau og indikationen af zigbee-signalstyrken.

Tryk på en enhed på listen for at gå til Oplysninger om enheden.

  1. Log på appen.
  2. Tryk på på Hjem-skærmen.
  3. Tryk på Enheder.
Liste over enheder:

A

Indikatoren for batteriets opladningsniveau, som viser den aktuelle batteristatus for batteridrevne enheder.

B

Tryk/klik på banneret for at få oplysninger om enheder, der oplever signalproblemer. Se Enhed med signalproblemer for detaljer om enheder, der har problemer med signalet, og se Om signalstyrke for at få mere at vide om zigbee-signalstyrken.

C

Indikator for hubbens Wi-Fi®-signalstyrke, der viser din hubs forbindelse til dit Wi-Fi®-netværk. Når indikatoren viser , angiver det, at der ikke er noget signal eller nogen forbindelse.

D

Zigbee-signalstyrkeindikator, der viser den aktuelle signalstyrke for zigbee-enhederne.

E

Tryk/klik for at tilføje nye enheder.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?