SUG_DA_WH-02

Konfiguration - Takst (spidsbelastning/ikke-spidsbelastning)

Sådan indstilles spidsbelastningstaksten:
  1. Når du har læst oplysningerne om tarifregistrering. På skærmbilledet Tarif trykkes på Elektricitet.
    BEMÆRK:
    • Hvis du allerede har konfigureret dine tarifindstillinger, følg den menunavigation, hvis du har behov for at foretage ændringer:

    • Tryk på skærmen Hjem > Energistyrin > Tarif > Elektricitet.

  2. Tryk på (A), og vælg Tidspunkt for brug (spidsbelastning/ikke-spidsbelastning).
  3. Tryk (B) at fastsætte kontraktgrænsen.
    1. Vælg din kontraktgrænse (kVA/A/kW) i rullemenuen, og tryk derefter på og indtast en værdi gældende for dit land med det numeriske tastatur.

      Der åbner et notifikationsvindue om, at kontraktgrænsen bruges af algoritmen antiudløsningsstyringen. Hvis den er indstillet forkert, fungerer den måske ikke som forventet og kan resultere i, at strømmen går.

      VIGTIG: Antiudløsning er kun tilgængelig, hvis du har installeret Vandvarmer/EV-udtag/Schneider Charge/EVlink home Smart i dit hjem.
      For more details, refer to Anti-Tripping (Add Link).

    2. Tryk Fortsæt, hvis du vil fortsætte.
  4. Tryk (C) og vælg en type faste gebyrer (henviser til tilbagevendende gebyr) -Årligt, Månedligt, Ugentligt, Dagligt.
  5. Angiv en fast gebyrværdi i feltet Omkostninger (kr), og tryk på Indstil.
    BEMÆRK: De Faste gebyrer anvendes til at dække forsyningsvirksomhedens grundlæggende omkostninger, uafhængigt af hvor meget energi der bruges. Disse gebyrer er elomkostninger, der ikke ændrer sig, uanset hvor meget elektricitet du bruger. Dette beløb er fastsat i dine elregninger.
  6. Tryk på (D), angiv den maksimale forbrugstakst i feltet Takst - kr/kWh, og tryk på Opdatér.
  7. Tryk på Tilføj en takst.
  8. Indtast navnet på taksten i tekstfeltet (E).
  9. Indtast en målværdi i feltet Takst -kr/kWh (F), og tryk på Tilføj (G).
    BEMÆRK: Der kan højst tilføjes maksimalt 5 yderligere takster.
  10. Tryk på Tilføj en tidsplan (H) for at indstille tidsrammen.
  11. Indtast et tidsperiodenavn i feltet NAVN. F.eks. weekend-tarif.
  12. Vælg de ugedage i feltet DAGE, som planen skal gælde for.
  13. Tryk på for at indstille Starttidspunkt og Sluttidspunkt.
  14. Tryk på , og vælg en TAKSTTYPE.
    VIGTIG: Det er nødvendigt at indstille ikke-spidsbelastningsperioder for hver dag pr. tidsplan (I) ellers kan du ikke gemme dine tarifoplysninger.
  15. Tryk på Tilføj, og tryk derefter på Gem.
    TIP: Du kan oprette flere tidsplaner ved at trykke på Tilføj en tidsplan.
    BEMÆRK: Undgå at tildele samme dato og tidspunkt til mere end én tidsplan for at undgå konflikter.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?