SUG_DA_WH-04

Download af hub-firmware i appen

Når hubben er tilsluttet til Wisers cloud, opdaterer den automatisk den seneste firmware.

Hvis du vil opdatere hubben manuelt, inden du opretter forbindelse til cloud, kan du bruge appen som professionel installatør.

VIGTIG: Download af firmwaren til hubben er kun tilgængelig for Wiser Hub 2nd Generation.

Som Professionel installatør:

  1. Tryk på Firmware til Hub (A).

  2. Tryk på Tjek for opdateringer (B).

  3. Hvis der er en ny version af firmware, downloades den til appen.

BEMÆRK: Hvis der er gemt firmware i appen, kan du kontrollere versionsnummeret og udløbsdatoen.
  • For at kontrollere, om der findes en nyere version, skal du trykke på Opdater firmware (A).

  • For at fjerne en firmware fra din app skal du trykke på affaldskurv (B).

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.