SUG_DA_WH-04

Klimastyring

Klimastyring omfatter styring af klimaenhedernes adfærd inden for Wiser-systemet. For at oprette en klimastyring skal klimaenheder tilknyttes et rum.

Klimastyring på systemniveau

  • Hvis et enkelt Wiser-varmeanlæg, som gulvvarme, understøtter en centraliseret vandbaseret varmekilde (en kedel eller en varmepumpe), kan den enkelte kilde enten være opvarmning eller køling, men ikke begge.

  • Rum, der får varme fra den enkelte varmekilde, og som ikke er i stand til at køle (f.eks. rum med radiatorer), fungerer ikke i køleperioden. Når systemet f.eks. er i køletilstand i et ikke-kølerum:

    • Radiatortermostaten må ikke udføre et boost og skal have samme status som i låsetilstanden for anordningen.

    • Rumtermostaten skal vågne ved brug af en af de 3 taster  (+, -, O), men efterfølgende knaptryk ændrer ikke det indstillede punkt.

  • Varmt vand i boligen er generelt ikke omfattet af køling. Det betyder, at enhver varmtvandsstyring i køletilstand fungerer som normalt (kan komme fra en anden forsyning, f.eks. elektrisk)

  • Rum, der ikke forsynes centralt fra varmekilden (f.eks. elektrisk opvarmede rum), vil fortsat fungere normalt i opvarmningstilstand, når kølefunktionen er tændt.

  • Hvis der er flere gulvvarme-enheder, der hver indeholder en varme-/køle-afbryder-indgang, behøver kun én af disse at angive køling for hele systemet, der skal sættes i køletilstand

BEMÆRK: Se den dedikerede brugervejledning til enheden for mere detaljeret information om klimastyringsfunktionerne for en specifik enhed.Liste over Wiser-enheder indeholder links til brugervejledningen til enheden for hver enhed.

Klimastyring på rumniveau

Når en klimaenhed er tildelt til et rum, oprettes der et enkelt klima, der omfatter alle klimaenheder, der er tildelt det pågældende rum.

Klimastyringen ser ud og fungerer som en enhedsstyring. Du kan styre klimastyringen direkte fra Hjem skærmen og tildele den til Scenarier eller Tidsplaner.

  • Alle klimaenheder, der er tildelt et rum, kombineres som én klimastyring.

  • Klimastyringen kan, modsat andre enheder, ikke navngives, men får navnet på rummet.

  • Individuelle klimaenheder kan ikke knyttes til en tidsplan eller et scenarie. I stedet vil klimastyringen dukke op på de relevante lister.

  • Når du tildeler en klimastyringsenhed (f.eks. en termostat) til et rum ved hjælp af Wiser Home-appen, anvender systemet planlægning på rumniveau. Det betyder, at alle enheder i det samme rum følger en fælles opvarmningstidsplan. På grundlag af brugerrollen oprettes der en standardtidsplan, når klimaenheder tildeles.

    Når du er logget ind som professionel installatør:

    • skærmbilledet Enhedsstyring er vippekontakten Følg tidsplan slukket som standard.

    • Alle rum er indstillet på manuel tilstand.

    • Du kan aktivere vippekontakten Følg tidsplan, hvis du ønsker, at standardopvarmningstidsplanen skal gælde.

    Når du er logget ind som boligejer:

    • skærmbilledet Enhedsstyring er vippekontakten Følg tidsplan tændt som standard.

    • Systemet anvender automatisk en standardopvarmningstidsplan.

    • Du kan altid redigere tidsplanen, så den passer til din daglige rutine og dine præferencer.

  • Manuel betjening af en enkelt enhed til klimastyringen (f.eks. en af tre radiatortermostater) vil sende kommandoen til klimastyringen, hvilket påvirker alle tildelte enheder. (Alle tre radiatortermostater vil åbne/lukke baseret på kommandoen).

  • Enkelte enheder kan låses mod manuel betjening.

  • Fjern klimaenheden fra rummet for at fjerne en klimaenhed fra klimastyringen.


Klimastyring:

A

Boost-tilstand

B

Måltemperatur

C

Statusikon

Opvarmningsikon:

Køleikon:

D

Målt temperatur i rummet

E Skyder til indstilling af måltemperaturen
F

Hvis klimastyringen er tildelt en tidsplan, kan du vælge, om klimastyringen skal følge tidsplanen.

G

Lader dig redigere en eksisterende tidsplan.

TIP: Hvis klimastyringen ikke er tildelt en tidsplan, vil muligheden Opret eller tildel en plan være til rådighed.
H

Tilføj eller fjern enheden Foretrukne enheder. Se Administration af favoritter

J

Gå til Rumindstillinger for det rum, som klimastyringen er tildelt.

Opsætning af klimastyring

Under opsætning af din klimastyring skal du huske at overveje følgende oplysninger.

Opvarmningsstyring:

  • Hvis dit hjem anvender et Wiser 16A-relæ til temperaturstyring, skal du tilføje en Wiser-rumtermostat eller en Wiser-temperatur-/fugtsensor til det pågældende rum.

  • Hvis dit hjem bruger en forbindelsesskinne til Wiser gulvvarmen, skal du tilføje en Wiser rumtermostat/Wiser temperatur-/fugtsensor/ til det pågældende rum.

  • Hvis du har tildelt mere end to radiatortermostater til et rum, anbefales det også at tildele en rumtermostat/Wiser temperatur-/fugtighedssensor til det pågældende rum.

  • Tildel kun én rumtermostat til en klimastyring.

Kølestyring:

  • Hvis dit hjem bruger en forbindelsesskinne til Wiser gulvvarmen, skal du tilføje en Wiser rumtermostat/Wiser temperatur-/fugtsensor/ til det pågældende rum.

  • Når køletilstand er aktiveret på en eller på gulvvarmen, skifter alle enheder til køletilstand. Så hvis er i køletilstand, skifter gulvvarmen til køletilstand, selvom dens køleindgang ikke er aktiveret. Se brugervejledningen til enheden for den pågældende enhed for mere detaljeret information. Liste over Wiser-enheder indeholder links til brugervejledningen til enheden for hver enhed.

  • Gulvvarme-indstillingstemperaturen er fra 18 °C til 30 °C.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.