SUG_DA_WH-02

Historik

Giver en historiskoverblik over energiforbrug på time-, dags-, måneds- og årsbasis, så du kan spore mønstre i energiforbruget over tid. Den giver også en detaljeret oversigt over energiforbruget, så du kan overvåge brugen af individuelle enheder i dit system.

  1. Tryk på Historie på siden for at vise Energikilder. Det vil vise dig den samlede energi, der blev genereret og forbrugt.

    BEMÆRK: Hvis der ikke spores nogen energikilder, vil der ikke være adgang til data om energikilder.

  2. Tryk på (A) for at ændre den viste tidsramme (timer, dage, måneder og år).

    BEMÆRK: Grønne bjælker angiver solcelleproduktion, og grå bjælker viser batteribrug.

  3. Tryk på , og vælg Belastningsforbrug for at vise energi, der forbruges af individuelle belastninger.

  4. Tryk (A) igen for at vælge en påkrævet tidsramme.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?