SUG_DA_WH-04

Opsætning af hubben

For at kunne styre systemet via din smartphone skal hubben skal være forbundet med internettet.

Du kan konfigurere hubben ved at bruge appen som Hjem-ejer og professionel installatør.

Appen tilbyder menuen Professionel installatør til opsætning af et Wiser-system og tilføjelse af enheder, uden at det er nødvendigt at være logget ind.

Du kan også opsætte Wiser-systemet ved at bruge appen som Hjem-ejer efter at have oprettet en konto. Se Opsætning af en konto for information om, hvordan du opretter en konto.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?