SUG_DA_WH-02

Konfiguration - fast takst

Sådan indstilles fast takst:
  1. Når du har læst oplysningerne om tarifregistrering. På skærmbilledet Tarif trykkes på Elektricitet.
    BEMÆRK: Hvis du allerede har konfigureret dine tarifindstillinger, skal du følge nedenstående menunavigation, hvis du har brug for at ændre tariftaksten.
    Tryk på skærmen Hjem > Energistyring > Tarif > Elektricitet.
  2. Tryk (A), og vælg Fast takst.
  3. Tryk (B) at fastsætte kontraktgrænsen.
    Siden Kontraktgrænse vises.
    1. Vælg din kontraktgrænse (kVA/A/kW) i rullemenuen, og tryk derefter på og indtast en værdi gældende for dit land med det numeriske tastatur.

      Der åbner et notifikationsvindue om, at kontraktgrænsen bruges af algoritmen antiudløsningsstyringen. Hvis den er indstillet forkert, fungerer den måske ikke som forventet og kan resultere i, at strømmen går.

      VIGTIG: Antiudløsning er kun tilgængelig, hvis du har installeret Vandvarmer/EV-udtag/Schneider Charge/EVlink home Smart i dit hjem.
      For more details, refer to Anti-Tripping (Add Link).

    2. Tryk Fortsæt, hvis du vil fortsætte.
  4. Tryk (C) og vælg en abonnementstype (D) (henviser til tilbagevendende gebyr).
  5. Indtast en værdi i feltet Omkostninger (kr) (E), og tryk på Indstil.
  6. Tryk på (F), angiv en fast takst for forbrug i feltet Takst - kr/kWh, og tryk på Opdatér.
  7. Tryk Gem (G).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?