SUG_DA_WH-04

Energidomæne med elnet

Hvis du har installeret en energienhed, f.eks. en PowerTag E, vil energicentret være tilgængeligt.

I energicenteret kan du overvåge dit energiforbrug og produktion, vise detaljeret historik og få oplysninger om energibesparelser.

VIGTIG: Wiser-systemet understøtter konfigurationen med følgende strømforsyningskombinationer, hvor PowerTag-energisensorer er installeret.
  • Elnet

  • Elnet og solceller

  • Elnet og solceller samt batteri og solceller (kombination)

    .

Sådan navigerer du til energicenteret:

  1. Tryk på .

BEMÆRK: Hvis du ikke har installeret energienheder, såsom en PowerTag E, visesIndsigt.
BEMÆRK: Du kan finde de detaljerede oplysninger i brugervejledningen til den pågældende enhed.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.