Forståelse af reguleringstilstandsprioritet
I enhedsstyringen er det nødvendigt at prioritere forskellige reguleringstilstande for at regulere betjeningen af enheder. Dette afsnit fastlægger, hvilke reguleringshandlinger der har forrang frem for andre, hvilket hjælper til at give mere sikre, effektive og brugervenlige installationer.
Anti-tripping-styring (højeste prioritet)
Anti-tripping-styringen forhindrer afbryderen fra at udløse ved at frakoble belastningen eller reducere belastningens effekt. Når det samlede strømforbrug i en husstand nærmer sig eller overstiger den maksimalt tilladte grænse, overtager anti-tripping-styringen reguleringen for at reducere eller slukke bestemte enheder midlertidigt. Anti-tripping får højeste prioritet og tilsidesætter alle andre handlinger som f.eks. manuel tilsidesættelse og fordefineret tidsplan.
Scenarie 1: Dit hjem forsyner flere højtydende
enheder, der kører samtidigt, med strøm, som f.eks. aircondition
og en elektrisk ovn. Bemærk, at den maksimalt tilladte strøm
er 40 ampere, og andre enheder bruger 30 ampere. Du har planlagt at
tænde EV-opladeren samtidigt.
Reaktion: Opladeren justerer
midlertidigt sit forbrug til 10 ampere for at forhindre overbelastning
af det elektriske kredsløb. Den vender tilbage til normal igen, når belastningen
reduceres.
Scenarie 2: Dit hjem forsyner flere højtydende
enheder med strøm samtidigt, som f.eks. aircondition og en elektrisk
ovn. Tag højde for, at den maksimalt tilladte strøm er 40
ampere og allerede brugt. Du har planlagt at tænde EV-opladeren samtidigt.
Reaktion: Opladeren aktiveres ikke. I stedet for
informerer den dig om, at opladning ikke er tilgængeligt på
grund af et for højt strømforbrug i dit hjem, og vender
tilbage til normal opladning, når belastningen reduceres.
Se brugervejledning for den pågældende enhed for detaljeret
information om anti-tripping-styring.
Manuel tilsidesættelse
Manuel tilsidesættelse henviser til en brugerinitieret handling, der midlertidigt ændrer de aktuelle indstillinger eller adfærden for en enhed og tilsidesætter allerede eksisterende tidsplaner eller automatiserede styringer, der er aktive på samme tid. Det betragtes som en tilsidesættelse, hvis enheden har en fordefineret tidsplan, der er aktiv. Dette er typisk den seneste handling, der udløses på enheden, f.eks. indstilling af enheden på Væk-tilstand, ændring af indstillingerne manuelt eller aktivering af bestemte scenarier. Men hvis anti-tripping-styringen er aktiveret på grund af højt strømforbrug, vil den tilsidesætte den manuelle tilsidesættelse for at forhindre overbelastning af det elektriske system.
Scenarie 1: Opladeren er planlagt til at starte kl.
22. Klokken 18 starter du manuelt opladningEV-opladeren på
grund af et lavt bilbatteri og behovet for at oplade bilen så
hurtigt som muligt.
Reaktion: Den manuelle tilsidesættelse
har forrang frem for den planlagte ladetid, og starter opladning med det samme og tilsidesætter
den fordefinerede ikke-spidsbelastningstidsplan indtil den næste
udløser.
Scenarie 2: Lamperne i stuen er tændt
i henhold til tidsplanen fra kl. 19 til kl. 23. Kl. 20 vil du se en
film og aktiverer et scenarie, f.eks. Movie Night (hvor lyset i stuen
er indstillet på slukket).
Reaktion: Lamperne i stuen slukkes indtil den næste udløser.
Scenarie
3: Varmesystemet er planlagt til at tænde ved kl. 6 og indstille
temperaturen på 22 °C, slukke kl. 8, tænde igen kl.
18 til 22 °C og slukke kl. 22. Tag højde for, at du fryser,
og du indstiller manuelt varmevarmesystemet til 24 °C kl. 5.
Reaktion: Den manuelle tilsidesættelse har
forrang frem for den fordefinerede tidsplan og ændrer temperaturen
til 24 °C indtil den næste udløser.
Fordefineret tidsplan (laveste prioritet)
Fordefinerede tidsplaner er brugerdefinerede tidspunkter som f.eks. automatiseringer, regelmæssige tilbagevendende tidsplaner eller system-optimerede tidsplaner (f.eks. Reducer min regning) for energieffektivitet og komfort. De fordefinerede tidsplaner betragtes som laveste prioritet og tilsidesættes af manuel tilsidesættelse og anti-tripping-styring.
Scenarie
1: Din EV-oplader er planlagt til Reducer
min regning. Dvs. EV-opladeren vil
automatisk oplade ved gebyrperioden for Reducer min regning, f.eks.
fra kl. 20 til 22. I denne periode overstiger det samlede effektforbrug
husholdningens grænse.
Reaktion: For
at forhindre udløsning af afbryderen aktiveres anti-tripping-styringen,
og EV-opladeren er slukkes midlertidigt
eller reduceres for at forhindre overbelastning, og dermed tilsidesættes
tidsplanen Reducer min regning.
Scenarie 2: Du har
en fordefineret tidsplan for, hvornår lyset i din stue skal tændes
hver dag kl. 18 og slukkes kl. 22. Du har også indstillet stuens
belysning til at slukke, når den er i Væk-tilstanden. Kl.
19 forlader du uventet hjemmet og aktiverer tilstanden Væk i
en nødsituation.
Reaktion: Væk-tilstanden
tilsidesætter den fordefinerede tidsplan og slukker stuens belysning
indtil den næste udløser.