SUG_DA_WH-02

Understøttelse af batteridrevne enheder

Som standard kan et system med en hub understøtte op til 20 batteridrevne enheder, f.eks. sensorer. Systemer, der også omfatter netdrevne enheder, kan understøtte yderligere batteridrevne enheder.

Årsagen til dette er, at netdrevne enheder i systemet også fungerer som netværksudvidelser i systemet.

TIP: Installér og idriftsæt alle netdrevne enheder, før du idriftsætter batteridrevne enheder. Dette giver maksimal værtskapacitet, inden de batteridrevne enheder tilføjes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?