SUG_DA_WH-04

Oprettelse af en konto

For at kunne styre systemet fra din smartphone skal du oprette en konto og logge ind.

Når den professionelle installatør har opsat Wiser-systemet, vil vedkommende overdrage det til boligejeren. Derefter opretter boligejeren en konto for at kunne styre Wiser-systemet. Se kapitlet Opsætning af Wiser-systemet for at få information om opsætning af Wiser-systemet.

Hvis boligejeren beslutter at oprette Wiser-systemet uafhængigt, skal de starte med at oprette en konto, før de fortsætter med at oprette Wiser-systemet.

VIGTIG: Kun en boligejer har adgang til at oprette en konto.
  1. På velkomstskærmen skal du trykke på Kom i gang (A).
  2. Tryk på Hjem-ejer (B) for at oprette en konto.
  3. Indtast dit navn og din e-mailadresse
  4. Indtast en adgangskode
    BEMÆRK: Adgangskoden skal mindst opfylde følgende kriterier:
    • Otte tegn langt

    • Indeholde mindst ét stort og ét lille bogstav

    • Indeholde mindst ét tal

    TIP: Forøg sikkerheden for din adgangskode ved at overholde følgende:
    • Brug ikke personlige oplysninger som f.eks. navn, fødselsdag, e-mailadresse osv. Disse data er offentligt synlige og gør det nemmere at gætte adgangskoden.

    • Brug en lang adgangskode. Den skal indeholde mindst seks tegn. Længere adgangskoder er med til at øge sikkerheden.

    • Brug ikke en adgangskode, som du allerede har tildelt til en anden tjeneste.

    • Om muligt anføres tal, specielle tegn og forskelle med store og små bogstaver.

    • Skift adgangskode hyppigt.

    TIP: Læs kapitlet for at få yderligere information om sikring af netværket Principper for cybersikkerhed
  5. Vælg det land, hvor dit hjem er placeret.
  6. Tryk på Fortsæt.
  7. Aktivér konto.
    Der sendes en e-mail til den angivne adresse. Tjek din indbakke, og klik på bekræftelseslinket.
    TIP: Hvis du ikke kan se e-mailen i din indbakke, skal du tjekke din spam- eller junk-mappe.

    Du kan opdatere dine oplysninger og anmode om e-mailen igen, hvis det er nødvendigt.

    Når du har bekræftet, viser Wiser Home-appen en meddelelse om, at opsætningen er afsluttet.

  8. Tryk på ikonet .
  9. Læs og marker afkrydsningsfeltet for at acceptere Brugeraftale og Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger, og tryk på Jeg accepterer.
  10. Tilpas dit samtykke, og tryk på Fortsæt.
  11. Indtast din hjemmeadresse, og tryk på Fortsæt.
    Hjemmeadressen er påkrævet, så funktioner, der afhænger af placeringen (f.eks. for at forudsige udetemperaturen til Eco-Mode), kan fungere korrekt.
  12. Tryk på for at starte tilføjelsen af enheder til dit system. Se Tilføjelse af en enhed.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.