SUG_DA_WH-02

Historik

Giver en oversigt over strømforbruget for hver belastning. Hvis der er et eksisterende solcelleanlæg på elnettet, giver appen en historik over importeret og eksporteret energi.

  1. På siden skal du trykke på Historik.

  2. Du kan ændre den viste tidsramme (timer, dage, måneder og år) ved at trykke på (A).

    BEMÆRK: Import fra elnettet vises med blåt, og den overskydende energi fra solcelleproduktion og batteri vises med grønt.

  3. Du kan trykke på og vælge Belastningsforbrug for at få vist energiforbruget for individuelle belastninger (strømforbrugere).

  4. Tryk på (A), og vælg den ønskede tidsenhed.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?