SUG_DA_WH-04

Amazon Alexa

Amazon Alexa® (Alexa) er en intelligent personlig assistent udviklet af Amazon® og kan kommunikere med stemmeinteraktion.

Wiser arbejder sammen med Alexa for at give dig mulighed for at regulere temperaturen i hvert rum i dit system ved hjælp af et vækningsord og en instruktion.

Vækningsordet er "Alexa" efterfulgt af en instruktion som f.eks. "Forøg temperatur."

I øjeblikket har Amazon kun gjort interaktion og kommunikation med Alexa tilgængelig på engelsk og tysk.

Konfiguration af Wiser Home med Alexa

  1. Tryk på på Wiser Home-appens Hjem-skærm.

  2. Tryk på Konto > App og forbindelser for at finde forskellige cloud-tjenester.

  3. Tryk på optionen Alexa. Den vil lede dig videre til Amazon-hjemmesiden for at oprette forbindelse til Wiser-systemet.

  4. Klik på Aktivér for at forbinde Alexa med dit Wiser-system.

  5. Indtast brugernavnet og adgangskoden, du har indstillet for dit Wiser-system, og tryk på Udført.

  6. Giv de påkrævede tilladelser. Du modtager en bekræftelse på, at din konto nu er forbundet.

    Alexa vil nu søge efter alle Wiser Home-enheder, du har indstillet, og gør det muligt for at styre dit Wiser-system ved hjælp af app'en og ved hjælp af stemmekommando.

Ændringer lavet med Alexa

Hvis Alexa bliver bedt om at forøge temperaturen med 2 °C, vil Alexa tilføje 2 °C til sætpunktet. Hvis omgivelsestemperaturen allerede er >2 °C over det aktuelle sætpunkt, ændres den faktiske temperatur ikke, og Wiser tænder ikke opvarmningen.

Eksempel: Hvis det aktuelle sætpunkt er 16 °C, er den aktuelle rumtemperatur 19 °C, og du beder Alexa om at forøge temperaturen med 2 °C - det aktuelle sætpunkt ændres til 18 °C, men opvarmningen starter ikke, fordi rumtemperaturen allerede er højere end 18 °C.

Alt, hvad du beder Alexa om at gøre i forbindelse med Wiser rumtermostater og radiatortermostater, varer kun en time, eller indtil den næste planlagte sætpunktændring, hvis ændringen skal ske inden for næste time. Derefter skifter den tilbage til sin oprindelige indstilling, og du skal bede Alexa om at gøre det igen.

Hvis en enhed følger en tidsplan, vil alle indstillinger, der ændres af Alexa, vare indtil den næste begivenhed i tidsplanen. Hvis enheden kører i manuel tilstand, vil enhver kommando til Alexa være aktiv indtil den næste kommando eller manuelle indstilling.

Almindelige Wiser-kommandoer til Alexa

Alexa kræver udtrykkelige instruktioner. Du skal informere Alexa om det rum, du ønsker at indstille, efterfulgt af en instruktion, som f.eks. "Forøg temperatur". Hvis der ikke nævnes et specifikt rum, vil Alexa spørge dig om, hvilket rum du vil indstille, og derefter kun forøge sætpunkttemperaturen med 1 °C på grundlag af svaret om rummet fra dig.

Hvis du ønsker at forøge sætpunkttemperaturen med 4 °C i stuen, skal du udtrykkeligt sige "Forøg temperaturen i stuen med 4 °C." til Alexa.

Nedenstående liste er almindelige Wiser-kommandoer, der bruges sammen med Alexa:

  • Søg efter enheder: "Alexa, søg efter enheder"

  • Reducér temperatur: "Alexa, reducér temperatur på 1. etage med 4 grader"

  • Forøg rumtemperatur: "Alexa, forøg temperatur på 1. etage med 3 grader"

  • Indstil temperatur: "Alexa, indstil temperatur på 1. etage på 20 grader"

  • Hent temperatur: "Alexa, hvad er temperaturen på 1. etage?"

  • Hent sætpunkt: "Alexa, hvad er temperaturen på 1. etage indstillet på?"

BEMÆRK: Alexa betragter rummenes navne og lysene som enhederne.

Nedenstående liste er almindelige intelligente Wiser-stik, der bruges sammen med Alexa:

  • Sluk for lyset i stikket med navnet sengelamper: "Alexa, sluk sengelamperne."

  • Tænd for lyset i stikket med navnet sengelamper: "Alexa, tænd sengelamperne."

Forslag, når du bruger Alexa:

  • Enkle navne for rum anbefales, f.eks. "stue".

  • Du kan ikke tænde og slukke for opvarmningen med Alexa.

  • Du kan ikke forøge/reducere temperaturen fra slukket tilstand. Når et rum er indstillet på slukket, kan du justere rummet til en specifik temperatur.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.