SUG_DA_WH-04

Redigering af en tidsplan

På skærmen Oplysninger i tidsplan:

  • Tryk på ikonet (A) for at ændre tidsplanens navn.

  • Vælg Enheder (B), som tidsplanen gælder for.

  • Vælg dagen (C), som du vil tilføje eller redigere hændelser.

  • Tryk på ikonet (D) for at redigere en hændelse.

  • Tryk på ikonet (E) for at tilføje en hændelse til den valgte dag.

  • Tryk på ikonet (F) for at kopiere en dag eller en tidsplan.

  • Tryk tilbage (G) for at gå tilbage.

Tilføjelse/redigering af en hændelse

  • Indstil den ønskede tilstand (A).

    BEMÆRK: Enhedstilstanden er forskellig for individuelle enhedstyper.
  • Indstil tiden (B) for hændelsen.

  • Tryk på Indstil for at gemme alle hændelser.

  • Tryk på Annuller for at annullere ændringer.

  • Tryk på Slet for at fjerne en hændelse. (Ikke tilgængelig, når der tilføjes en hændelse.)

BEMÆRK: De tilgængelige optioner og tilstande er enhedsspecifikke. Yderligere oplysninger kan findes i brugervejledningen til den pågældende enhed. Se Liste over Wiser-enheder for at få links til brugervejledningen til hver enhed.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.