SUG_DA_WH-04

Opdatering af firmware

Når hubben er tilsluttet til Wisers cloud, opdaterer den automatisk den nyeste firmware. Ved første installation skal du, hvis du vil kontrollere og opdatere firmwaren manuelt, bruge appen som en professionel installatør.

Sådan kontrolleres og opdateres firmwaren manuelt:

  1. Brug Wiser Home-appen som en professionel installatør.

  2. Download den nyeste hub-firmware til appen. Se Download af hub-firmware i appen.

  3. Følg trinene i kapitlet Tilslutning til hubbens midlertidige Wi-Fi®-netværk .

  4. Når du bliver bedt om at forbinde din hub med dit hjems netværk, skal du trykke på Spring over (A).

  5. Du vil modtage en pop-up-besked for at bekræfte dit valg. Tryk på Ja for at fortsætte.

  6. Tryk på Ja, tjek og opdater (B) for at installere den nyeste firmware.

    BEMÆRK: Tryk på Nej, spring over, hvis du vil springe download over og afslutte installationen med den aktuelle version.
  7. Her er de mulige betingelser:

    • Hvis firmware-versionen på din smartphone matcher den på hubben, er din opsætning færdig.

    • Hvis firmware-versionen på din smartphone ikke stemmer overens med den på hubben, opdateres hubben automatisk til den nyeste firmwareversion.

      VIGTIG: Firmware-opdateringen kan tage noget tid. Luk ikke Wiser Home-appen under denne proces, og sørg for, at din telefons skærm forbliver ulåst. Du kan indstille din telefons Auto-lås til Aldrig i enhedsindstillingerne for at forhindre, at skærmen låses, mens opdateringen er i gang.

      Hvis du har problemer med offline-firmware-opdateringen, skal du se afsnittet Fejlfinding: Kan ikke udføre offline-firmware-opdatering.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.