SUG_DA_WH-04

Tilslutning til hubbens midlertidige Wi-Fi®-netværk

Hubben opretter et midlertidigt Wi-Fi®-netværk. Tilslut din telefon til hubbens Wi-Fi®-netværk.

Brug af app som en Professionel installatør eller Hjem-ejer:

  1. Vælg din hub.

    BEMÆRK: Hvis du er logget ind som Professional Installer, kontrollerer appen for den nyeste firmwareversion. Hvis hubben ikke er opdateret til den nyeste version, bliver du bedt om at opdatere den, før du fortsætter med opsætningen.
  2. Indstil hubben på opsætningstilstand.

    BEMÆRK: Den metode, der bruges til at indstille hubben på opsætningstilstand, er individuel for hver hub. Se vejledningen, der følger med appen.

  3. Tryk på Næste (A).

    Til hub 2. generation:

  4. Tilslut din smartphone til hubbens midlertidige Wi-Fi®-netværk enten med QR-kodeforbindelse eller manuel forbindelse.

    TIP: Tryk på Jeg kan ikke finde adgangskoden for at åbne siden Ofte stillede spørgsmål om Schneider Electric i din browser.

    QR-kodeforbindelse:

    Til hub 2. generation:

    1. Tryk på Åbn kamera, og scan QR-koden fra enheden.

      VIGTIG: Giv appen adgang til kameraet, når du bliver bedt om det.
    2. Der vises et pop-up-vindue, der anmoder om tilladelse til at bruge et midlertidigt trådløst netværk. Tryk på Tilslut for at oprette forbindelsen.

    Manuel tilslutning:

    1. Tryk på Tilslut manuelt.

    2. Gå til indstillingerne på din smartphone, eller tryk på Åbn Wi-Fi-indstillinger (C).

    3. Tilslut til hubbens Wi-Fi®, og indtast adgangskode, der findes på forsiden og inde i dækslet på bagsiden af hubben.

    4. Vend tilbage til Wiser Home-appen, og tryk på Fortsæt (D) for at oprette forbindelsen.

  5. Hvis du vil kontrollere, om hubben har den nyeste version af firmware eller gennemføre installationsprocessen uden at oprette forbindelse til netværket, skal du trykke på Spring over (F) og fortsætte med kapitel Opdatering af firmware

    BEMÆRK: Muligheden Spring over (F) er ikke tilgængelig, hvis du logger på appen som Hjem-ejer. Se Roller i Wiser Home-appen for at få mere information om adgangsniveauerne.
    BEMÆRK: Den professionelle installatør kan springe over Wi-Fi®-opsætning og færdiggøre installationen. Men det betyder, at du ikke vil være i stand til at forbinde hubben til Wi-Fi®, registrere dig for en konto eller styre dine enheder væk fra hjemmet.

  6. For at tilslutte hubben til dit Wi-Fi®-netværk og fortsætte konfigurationen skal du trykke på Fortsæt (G) og fortsætte med kapitel Oprettelse af forbindelse til Wi-Fi-®.

    Til hub 2. generation:

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.