SUG_DA_WH-02

Wiser Home AI

Wiser Home AI er en funktion, der gør det muligt for brugere at spare elektricitetsomkostningerne ved at tilføje energitunge enheder som f.eks. EV-oplader (EVlink Home Smart, Schneider Charge) eller resistive vandvarmere(styret med en Power Puck). Den bruges med de takster, der understøttes af vores system (fast takst og spids-/lavpristakst) og er kun beregnet til brugere med solpaneler. Den stiller dig et par rutinemæssige spørgsmål for at komme i gang. AI'en opretter derefter intelligente tidsplaner for dine tilmeldte enheder og begrænser brugen af dem, når elpriserne er høje, mens dine vaner stadig følges. Den tilpasser sig baseret på de sidste 30 dage af dit strømforbrug fra elnettet.

  • Ved at aktivere denne funktion kan du spare op til 25 % på din elregning.

  • Dine besparelser overvåges dagligt, månedligt og årligt, så du nemt kan overvåge dine fremskridt.

VIGTIG:
  • AI-systemet lærer af sig selv og drager fordel af historiske data om elforbrug. Den kan udføre en vis grad af optimering selv uden allerede eksisterende data, og dens effektivitet vil forbedres betydeligt over tid.

  • Mens denne funktion er aktiv, erstatter Wiser Home AI tidsplaner alle tilpassede tidsplaner.

  • Du kan tilmelde op til to forskellige enheder - 1 EV-enhed og 1 vandvarmer.

Hovedfunktioner

AI-baserede automatiseringer i realtid:

AI-baseret automation i realtid prioriterer eget forbrug først, efterfulgt af elnetforbrug i billigere timer. Den tilpasser sig dine vaner med hensyn til elbiler og forbrug af varmt vand, maksimerer brugen af vedvarende energi og reducerer elomkostningerne.

EV dynamisk opladning:

Systemet kan justere opladningseffekten på din elbil baseret på overskudsproduktion af solenergi og derved minimere opladningsomkostningerne og maksimere brugen af vedvarende energi.
Nedenstående graf sammenligner systemets adfærd med og uden EV-dæmpning. Den illustrerer, hvordan EV-dynamisk opladning optimerer ydeevnen ved at prioritere den mest omkostningseffektive energikilde.
Uden dæmpning:

  • EV-opladeren fungerer altid med maksimal effekt.

  • Hvis solenergiproduktionen er mindre end påkrævet, trækker opladeren den resterende energi fra elnettet.

    Resultat: Blandet energiforbrug, som delvist stammer fra solenergi og delvist fra elnettet.

Med dæmpning:

  • Opladeren justerer sin effekt, så den passer til den tilgængelige solenergi.

  • Den reducerer opladningen for kun at bruge solenergi, undgår brug af elnettet og sikrer, at elbilen når det krævede energiniveau, før den bruges næste gang.

    Resultat: Opladningen varer længere, men den er 100 % soldrevet, hvilket reducerer elomkostningerne og øger bæredygtigheden.

Besparelsesberegning i energi-dashboardet:

Dashboardet for energi beregner dine besparelser og sporer dit afkast på investeringen (ROI).

Nem aktivering/deaktivering af belastning:

Enkel tænd/sluk-knap til aktivering eller deaktivering af belastninger.

Midlertidig tilsidesættelsesfunktion (væk-tilstand):

Tilsidesætter funktionen Reducer min regning for at tilpasse dine boligindstillinger, når du er væk, og sikrer også energieffektivitet, når du ikke er hjemme.

Notifikationer om funktionsfejl:

Underretter dig i tilfælde af funktionsfejl.

Understøttede enheder:

  • Power Puck (vandvarmer)

  • EVLink Home Smart

  • Schneider Charge

Forudsætning

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?