SUG_DA_WH-02

Direkte

Leverer direkte data over forbrug fra elnettet og øjebliksstatus for der, hvor strømmen kommer fra:

  • Elnet til Hjem: Import (bruger strøm fra elnettet i hjemmet)

  • Hjem til elnet: Eksport (overskydende strøm fra solcelleproduktion leveret til elnettet)

Tryk på siden Live.

Import

Viser, hvor meget strøm der importeres, en opdeling i forbrugskategorier og en forbrugstidslinje.

Import og eksport (gælder for net med solcelleanlæg på elnettet)

Viser, hvor meget strøm der importeres eller eksporteres, en opdeling i forbrugskategorier og en forbrugstidslinje.

Forbruget fra elnettet med belastninger vises med blåt, og den overskydende strøm fra batteri og solceller vises med grønt.

BEMÆRK: Rul ned i appen for at se hele grafen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?