Sæsonbestemt komforttilstand
Sæsonbestemt komforttilstand er en intelligent funktion, der hjælper til at holde den perfekte temperatur hele året ved at justere din solafskærmning automatisk.
Egenskaber:
- Hold dit hjem behageligt på en omkostningseffektiv måde.
- Lad naturligt sollys opvarme dit hjem om dagen om vinteren.
-
Blokér for meget sollys for at forhindre overophedning om sommeren.
- Spar op til 5 % på energiregninger, når den bruges hele året, baseret på en bolig med både varme- og kølesystemer.
Hvordan virker det:
- Sommer: Systemet lukker din solafskærmning ud fra temperatur og lysniveauer for at reducere varmen og holde din boliog køligere.
- Vinter: Solafskærmning åbner ved solopgang for at lukke den naturlige varme ind og lukker ved solnedgang for at hjælpe med at holde den indendørs temperatur.
- Mellemsæsonerne: Tilstanden tilpasser sig skiftende
udendørs temperaturer, så din bolig forbliver behagelig.
-
Hvis den højeste temperatur på en dag når 22 °C eller derover, aktiverer den sæsonbestemte komforttilstand solafskærmningen på samme måde som om sommeren.
-
Hvis den højeste temperatur på en dag er under 22 °C, aktiverer den sæsonbestemte komforttilstand solafskærmning på samme måde som om vinteren.
-
-
Grundlæggende niveau - kontrol baseret på tid og geografisk placering:
På dette niveau bruges din boligs geografiske placering og tidspunktet på dagen til at styre solafskærmning automatisk på grundlag af de anslåede tidspunkter for solopgang og solnedgang. Det bevarer det optimale lys og den optimale temperatur i boligen. Dette niveau er ideelt til brugere, der ønsker en enkel, automatiseret løsning uden yderligere sensorer.
-
Forbedret niveau - temperatur - målrettet optimering:
På dette niveau bruger den ud over tiden og din boligs geografiske placering den lokale indendørs og udendørs temperatur. Den styrer solafskærmning dynamisk baseret på temperaturforholdene i realtid for at forbedre komforten.
-
Avanceret niveau - den bedste optimering med lyssensorer/udendørs bevægelsessensorer:
På dette niveau forbedrer den derudover skoddestyringen ved at bruge lysintensiteten i realtid, der måles af udendørs bevægelsessensorer, og den indendørs og udendørs temperatur.
BEMÆRK: Sørg for, at den udendørs bevægelsessensor vender mod gulvet og ikke mod solen.Den giver maksimal effektivitet ved at tilpasse skoddebevægelser på grundlag af aktuel temperatur og naturligt lys i stedet for kun at være baseret på de anslåede tidspunkter for solopgang/solnedgang.
Den sæsonbestemte komforttilstand tilpasser sig til de enheder, der er installeret i dit system. Selvom hvis du ikke har alle de nødvendige sensorer, kan du stadig drage fordel af funktionen på et grundlæggende niveau. Denne fleksible tilgang sikrer, at du kan opleve optimeret komfort og energieffektivitet uanset opstillingen af dit system.
Men for at opnå de bedste resultater anbefaler vi at bruge det komplette sæt af kompatible enheder.
Sensorer |
Kapslingsklasse |
---|---|
Temperatur-/fugtsensor |
IP20 - Sensoren er beskyttet mod massive objekter, der er større end 12 mm. |
Derfor bør de installeres på en passende placering i boligen.
Find detaljerne for indstilling af den sæsonbestemte komforttilstand i brugervejledningen til den pågældende enhed til styring af solafskærmning. Se Liste over Wiser-enheder for at få links til brugervejledningen til enheden for hver enhed.