SUG_DA_WH-02

Tariffastsættelse

Du kan angive tariffer i appen Wiser Home for at tilgå dine energiomkostnings- og faktureringsdata.

Du kan indstille tariffen baseret på din kontrakttype:

  • Fast takst: Fast takst defineres som den faste takst for hele den periode, hvor elektriciteten leveres. Konfiguration - fast takst.

    Spidsbelastnings-/ikke-spidsbelastningstakst: Spidsbelastningstakst defineres som en takst, der er indstillet for en specifik tidsperiode, hvor det elektriske forbrug er højest. Ikke-spidsbelastningstakst er den tidsperiode, hvor efterspørgslen efter strøm er lavest. Det er beløbet, du betaler for hver enhed af el, der forbruges i den indstillede periode. Se Konfiguration - spidsbelastningstakst.

  • Ingen kontrakt: Eltaksten er ikke indstillet, der vises ingen oplysninger vedrørende regningen i appen.

    BEMÆRK:

  1. Tryk på Fortsæt.

  2. Læs funktionsopdateringen, og stryg for at navigere til næste skærm.

  3. Tryk på for at lukke overlejringsskærmbilledet.

    BEMÆRK: Hvis du ikke har konfigureret din tarif, vil der blive sendt en push-besked efter 2 uger og den sidste påmindelse efter 6 uger.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?