SUG_DA_WH-02

Anti-tripping-styring

Anti-tripping-styringen forhindrer afbryderen fra at udløse ved at frakoble belastningen (f.eks. vandvarmer, Schneider Oplader) eller reducere belastningens effekt. Dette holder systemets samlede forbrug under en defineret grænse. Grænseværdien er angivet af kontraktgrænsen. Se Tariffastsættelse - Takst for spidsbelastning/ikke-spidsbelastning. Enheder, der er kvalificerede, føjes automatisk til anti-tripping-styringen.
VIGTIG: Når en enhed styres af anti-tripping-styringen, udføres tidsplanerne, scenarierne og automatiseringer ikke for denne enhed.
BEMÆRK: Der kan tilføjes maksimalt 8 enheder.

Understøttede enheder:

  • Power Puck (vandvarmer)

  • Intelligente stikkontakt

  • EVlink Home Smart

  • Schneider Charge

Forudsætning:

  • Konfigurér en af dine PowerTag som elnet. Se Parring af primær PowerTag.

  • Indstil kontraktgrænsen.


    En standardkontraktgrænse indstilles automatisk under parring af den primære PowerTag som elnet. Du kan ændre kontraktgrænsen senere, hvis den elnetværdi, der indstilles under installationen af PowerTag, ikke stemmer overens med tariffen, se Indstillinger - Takst for spidsbelastning/ikke-spidsbelastning.
  • Parring af de understøttede enheder. Se Parring af enheden (afhængigt af hvilke enheder du har installeret) - Power PuckjIntelligent stikkontaktEVlink Home Smart Schneider Charge.

    VIGTIG: Til parring af Wi-Fi® enheder som f.eks. Schneider Oplader og EVlink Home Smart skal du sørge for, at enheden og hubben er tilsluttet det samme Wi-Fi® netværk.
    BEMÆRK: For anti-tripping-styringen af Schneider Charge og EVlink Home Smart med anti-tripping-modulet, se den pågældende brugervejledning til enheden.

Aktivering af anti-tripping-styring

Når forudsætningerne er opfyldt, får brugeren meddelelse om, at denne funktion er tilgængelig. Skærmen Anti-tripping vises på skærmen Hjem.

  1. Læs funktionsopdateringen, og stryg for at navigere til næste skærm.

  2. Tryk på for at lukke overlejringsskærmbilledet.

    • De understøttede enheder tilmeldes automatisk.

Deaktivering af anti-tripping-styring

Funktionen Anti-tripping-styring for de understøttede enheder kan deaktiveres når som helst.

  1. Tryk på Hjem-skærmen på > Energistyring > Anti-tripping-styring.


  2. Tryk på vippekontakten (A) for enhederne, som du vil deaktivere.

    Hvis enheden aktuelt er i brug, vises der en meddelelse om, at deaktivering af denne funktion kan medføre, at strømmen afbrydes. Tryk på Fortsæt for at deaktivere.

Aktiveringsstatus

På fanen Kontrol og skærmen Enhedsstyring betegner (A) anti-tripping-styringens status.

  • Enhederne er typisk frakoblet i op til 10 minutter. Den genstarter automatisk, når der er strøm til rådighed.

  • Hvis du ønsker at tænde enheden på fanen Kontrol eller på skærmen Enhedsstyring, viser et vindue Forsigtig, at enheden styres aktivt. Læs informationen, og tryk på Gå til indstillinger, og deaktivér vippekontakten for at fjerne enheden fra anti-tripping-styringen.

Live-status

Når anti-tripping-funktionen er aktiv for enhver enhed, vises belastningsfrakoblingen (A) på fanen Live.

Fejlfinding

Fejl

Mulig årsag

Løsning

Algoritmen er ikke tilgængelig i øjeblikket vises på fanen Live.

  • Enheden er offline.
  • System/hub kan ikke modtage data fra enheden.
  • Teknisk problem.

Genstart din hub.
Hvis problemet stadig fortsætter, skal du kontakte installatøren eller besøge Hjælp og support og vælge dit land.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?