SUG_DA_WH-04

Matter

Matter er en ny kommunikationsstandard for IoT-enheder, som gør det muligt for enheder fra forskellige producenter at kommunikere via tredjepartsapps som f.eks. Google Home, Apple Home og Amazon Alexa. Målet er at forenkle det intelligente hjemme-økosystem ved at gøre det muligt, at internetforbundne enheder fra forskellige producenter kommunikerer problemfrit og sikkert. Matter fremmer interoperabilitet, hvilket betyder, at Matter-certificerede enheder fra forskellige mærker nemt kan arbejde sammen uden kompatibilitetsproblemer.

Matter-forbindelse

En Matter Bridge fungerer som et mellemled mellem ikke-Matter-enheder (med forskellige kommunikationsprotokoller som Zigbee®) og Matter-netværket. Det gør det muligt for ikke-Matter IoT-enheder at blive integreret problemfrit i et Matter-økosystem (Matter Fabric). Bridge oversætter signaler mellem Matter og andre protokoller og gør det muligt for Matter-noder at kommunikere med disse forbundne enheder. Ved at bruge en Matter Bridge kan forbrugere bevare kompatibiliteten og forene deres eksisterende ikke-Matter-enheder med Matter-certificerede enheder i deres intelligente hjemmeopsætning.

I dette tilfælde fungerer Wiser Hub 2nd Generation som Matter Bridge. Ved at tilføje hubben til en tredjeparts Matter-app (Google/Amazon/Apple osv.) kan du integrere dine Wiser Zigbee®-enheder i Matter Fabric (netværk) og styre dem fra tredjepartsappen.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.