SUG_DA_WH-02

Tilslutning af enheder til gatewayen

Hvis Wiser-enhederne skal styres af gatewayen, skal de være tilsluttet gatewayen.

Tilslutning af enheder til gatewayen er en del af opsætningsprocessen. Du kan altid tilføje enheder til gatewayen. Appen guider dig gennem processen med at tilføje enheder.

Du kan finde detaljerede oplysninger om de nødvendige trin til tilføjelse af enheden, oprettelse af scenarier eller automatiseringer og planlægning af de respektive brugervejledninger til enheden. .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?