SUG_DA_WH-02

Væk-tilstand

Væk-tilstanden er beregnet til at indstille dit hjem til en tilstand, der er fornuftig, når du er væk i længere perioder (f.eks. weekenden). Den tilsidesætter midlertidigt den normale styring (f.eks. scenarier, automatisering), der er implementeret i hubben. Når du deaktiverer Væk-tilstanden, vender styringerne tilbage til den tilstand, de var i, før de gik i Væk-tilstand.

Standardindstillingen for Væk-tilstand er at indstille måltemperaturen for alle rum i dit hjem til 16 °C.

Du kan ændre målværdien og ændre enhedernes tilstand (sluk lys, luk skodder osv.) og deres adfærd i forhold til Væk-tilstanden.

Indstil enhedens tilstand til Væk-tilstand:

  1. Tryk på Hjem-skærmen på > Væk-tilstand.

  2. Tryk på vippekontakten for at aktivere/deaktivere enheden, når den er i Væk-tilstand.

Aktivere/deaktivere Væk-tilstand

  1. Tryk på Automatisering på Hjem-skærmen.

  2. Aktivér/deaktivér vippekontakten for at aktivere/deaktivere Væk-tilstanden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?