SUG_DA_WH-02

Tips og råd

Giver personlige tips på grundlag af de enheder, du ejer, hvilket hjælper dig med at optimere brugen af dem og forbedre energieffektiviteten.

Rul vandret på Hjem-skærm > Tips og råd for at se de tre vigtigste tip, eller tryk på Se alle for at vise en komplet liste over tilgængelige tips.

Hvert tip har to optioner:
BEMÆRK: Du kan kun udføre denne handling, hvis du har forbindelse til internettet.
  • Vis mig:  Tryk på et tip, eller tryk på Vis mig for at vise det fulde tip sammen med de handlinger, du måske skal udføre. Når du har gennemgået tippet, har du to yderligere muligheder:

    Marker som udført

    Hvis du finder tippet relevant og har udført de nødvendige handlinger, skal du trykke på denne option for at flytte den til mappen Arkiveret > Færdig, som angiver, at du har fuldført eller implementeret den.

    Ikke for mig

    Når du har læst hele tippet, og hvis du stadig mener, det er irrelevant for dig, skal du trykke på denne option for at flytte den til mappen Arkiveret > Kasseret.

  • Ikke for mig: Tryk på denne option for at flytte tippet direkte til mappen Arkiveret, hvis den ikke gælder for dig.

Arkiverede tips

Alle tips, der er markeret som Ikke for mig eller Marker som udført gemmes i mappen Arkiveret.

  • De tips, der er valgt som Ikke for mig, flyttes til mappen Arkiveret > Kasseret.

  • De tips, der er valgt som Marker som udført, flyttes til mappen Arkiveret > Færdig.

Sådan vises/hentes et tip:

  1. Tryk på Se alle på Hjem-skærmen under Tips og råd.

  2. Tryk (A) for at gå til mappen Arkiveret.

  3. Vælg det ønskede tip, og tryk på Vis mig.

  4. Tryk på Bring det tilbage for at gendanne den.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?