SUG_DA_WH-02

Brug af Wiser Home AI

Med Wiser Home-appen kan du vise, hvordan enhederne styres og planlægges til brug.

Skærmen Enhedsstyring

På skærmbilledet Enhedsstyring (A) vises det næste planlagte tidspunkt, hvornår enheden skal tændes.

A

Viser det næste planlagte tidspunkt, hvornår enheden skal tændes.

B

Viser aktiveringstidsplanen for belastningen for de næste 24 timer.

BEMÆRK: Rul gennem indstillingerne for at vise hele tidsplanen.

Tidsplan

Du kan til enhver tid ændre skema-tilstanden til Wiser Home AI.

  1. Tryk på (C) for at åbne undermenuen.

  2. Tryk på (D) for at skifte skema-tilstanden til Wiser Home AI.

Væk-tilstand

Hvis du ønsker at aktivere væk-tilstanden med Wiser Home AI. Væk-tilstanden tilsidesætter Wiser Home AI-kommandoer af hensyn til problemfri tilpasning af boligen, når du er væk. Se Væk-tilstand for flere informationer om væk-tilstanden.

Indsigter

I > Indsigter kan du finde oplysninger om den kommende tidsplan for dine enheder, der aktiveres med Wiser Home AI.

BEMÆRK: (E) giver advarsler og anbefalinger i realtid, som underretter dig om uregelmæssigheder, funktionsfejler eller optimeringsmuligheder. Disse notifikationer hjælper dig med at indlede rettidig handling og sikre maksimal overordnet ydeevne og energieffektivitet.

Se Indsigter for at vise, hvor mange penge der spares via Wiser Home AI.

BEMÆRK: Besparelserne vises i henhold til det tilbud, du har valgt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?