SUG_DA_WH-02

Indtastning af loginoplysninger til Wi-Fi®

Når du er tilsluttet til hubbens Wi-Fi®, kan du indtaste loginoplysningerne for dit Wi-Fi®-hjemmenetværk i hubben.

Sådan indtastes loginoplysninger til Wi-Fi®:

  1. Brug Wiser Home-appen som en Faguddannet installatør eller Hjem-ejer.

  2. Følg trinene i kapitlet Tilslutning til hubbens midlertidige Wi-Fi®-netværk .

  3. Når du bliver bedt om at slutte din hub til dit Wi-Fi®-hjemmenetværk, tryk på Fortsæt (A).

  4. Vælg dit Wi-Fi®-netværk fra listen.

    BEMÆRK: Hvis dit hjemmenetværk ikke vises på listen over tilgængelige netværk, skal du trykke på Kan du ikke se dit netværk? for at give dig mulighed for manuelt at indtaste dine netværksoplysninger, så du nemt kan oprette forbindelse til dit hjemmenetværk.

  5. Indtast adgangskode til Wi-Fi®, og tryk på Tilslut (B).

  6. Når hubben er tilsluttet dit Wi-Fi®-netværk, kan du begynde at tilføje enheder til din hub.

    BEMÆRK: Hubben fungerer kun i 2,4 GHz-området.
    BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger om at føje enheder til hubben i kapitlet .
  7. Når alle enheder er tilsluttet til hubben, skal du trykke på Færdig.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?