DOCA0172DE-16

Anhang G: Abrufen der DHCP-IP-Adresse eines PAS400 Panel Server

Gehen Sie wie folgt vor, um die DHCP-IP-Adresse für einen mit dem Netzwerk im DHCP-Modus verbundenen Panel Server Entry abzurufen:

  1. Aktivieren Sie auf Ihrem Smartphone die WiFi-Zugangspunktfunktion.

  2. Trennen Sie den Panel Server Entry vom Kundennetzwerk und schließen Sie ihn über ein RJ45-Kabel an Ihren PC an.

  3. Lokalisieren Sie den Panel Server Entry im Windows-Datei-Explorer.

  4. Warten Sie, bis das Symbol des EcoStruxure Panel Server in der Liste der Geräte im Netzwerk angezeigt wird. Das kann bis zu 2 Minuten nach dem Einschalten des Panel Server dauern.

    Ergebnis: Das Symbol des EcoStruxure Panel Server, das unter Netzwerk angezeigt wird, sieht folgendermaßen aus:

  5. Doppelklicken Sie auf das EcoStruxure Panel Server-Symbol.

    Ergebnis: Die Webseiten des Panel Server werden geöffnet.

  6. Aktivieren Sie das WiFi auf den Panel Server-Webseiten unter Einstellungen > Netzwerkkonfiguration.

  7. Verbinden Sie den Panel Server mit dem WiFi-Netzwerk (WLAN) Ihres Smartphones.

  8. Notieren Sie sich die IPv4-Adresse auf den Webseiten unter Einstellungen > Netzwerkkonfiguration > WiFi > Infrastruktureinstellungen zur späteren Verwendung.

  9. Trennen Sie den Panel Server von Ihrem PC und verbinden Sie ihn über das RJ45-Kabel mit dem Kundennetzwerk.

  10. Verbinden Sie Ihren PC mit dem WiFi-Netzwerk (WLAN) Ihres Smartphones.

  11. Stellen Sie von Ihrem PC aus eine Verbindung zu den Panel Server-Webseiten her, indem Sie eine Webbrowserseite öffnen und die zuvor genannte WiFi-IP-Adresse eingeben.

  12. Rufen Sie unter Einstellungen > Netzwerkkonfiguration > Ethernet > Port-Einstellungen für Eth 1 die DHCP-IP-Adresse ab, wie im folgenden Screenshot angegeben:

  13. Kehren Sie zu den Panel Server-Webseiten unter Einstellungen > Netzwerkkonfiguration zurück, um das WiFi zu deaktivieren.

  14. Trennen Sie Ihren PC vom WiFi-Netzwerk (WLAN) Ihres Smartphones und schalten Sie den WiFi-Zugangspunkt auf Ihrem Smartphone aus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?