DOCA0172DE-15

Konfiguration von PowerTag-Steuergeräten über die Webseiten

Einführung

PowerTag-Steuergeräte können über die Webseiten des Panel Server konfiguriert werden.

Konfigurationsverfahren

Gehen Sie zur Konfiguration von PowerTag-Steuergeräten über die EcoStruxure Panel Server-Webseiten wie folgt vor:

  1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Drahtlose Geräte > Drahtlose Geräte, um die Liste der erkannten Wireless-Geräte anzuzeigen.

    Ergebnis: Die Liste der erkannten Geräte wird angezeigt (mit Verbunden in Grün unter dem Gerätenamen).

  2. Wählen Sie das erforderliche PowerTag-Steuergerät aus, um die Konfiguration zu ändern.

    Ergebnis: Die Parameter des PowerTag-Steuergeräts werden angezeigt.

  3. Falls erforderlich, klicken Sie in lokalisieren auf Start, um das spezifische Gerät an seinem Standort zu identifizieren. Die LED des PowerTag-Steuergeräts blinkt 30 Sekunden lang.

  4. Geben Sie die Daten in die entsprechenden Felder ein. Weitere Informationen zu den Parametern finden Sie in den folgenden Tabellen.

  5. Speichern Sie Ihre Einstellungen, indem Sie auf das Symbol unten rechts auf Ihrem Bildschirm klicken und Speichern auswählen.

HINWEIS: Beim Speichern der Einstellungen wird möglicherweise eine Meldung angezeigt, die angibt, dass entweder 90 % der Wireless-Bandbreitenkapazität erreicht wurden oder dass der Panel Server überkonfiguriert ist. Befolgen Sie die in der Meldung enthaltenen Empfehlungen, um den Kommunikationszeitraum eines bestimmten Geräts zu erhöhen oder die Anzahl der Wireless-Geräte zu reduzieren.

Parametertabellen

Identifizierung

Parametername Beschreibung

Name

Geben Sie den Namen des Wireless-Geräts ein.

Bezeichnung (optional)

Geben Sie die Bezeichnung des Wireless-Geräts ein.

RF-ID

Nur Anzeige

Gerätebereich

Nur Anzeige

Bestellnummer

Nur Anzeige

Hardwareversion

Nur Anzeige

Gerätefamilie

Nur Anzeige

Kommunikationseinstellungen

Parametername Beschreibung

Kommunikationszeitraum (s)

Wenn diese Option für das ausgewählte Wireless-Gerät verfügbar ist, können Sie den Kommunikationszeitraum auf einen anderen Wert als den auf der Gerätefamilienebene eingestellten Wert festlegen. Wählen Sie in der Liste einen Wert zwischen 5 und 120 Sekunden aus.

Modbus virtuell

Parametername Beschreibung

Virtuelle Server ID

Geben Sie die ID des virtuellen Modbus-Servers ein.

Eingang/Ausgang Einstellungen

Parametername Beschreibung

Lokale Steuerung

Schaltet die lokale Steuerung ein oder aus.

WICHTIG: Wenn Lokale Steuerung deaktiviert ist, ist keine manuelle Steuerung des Geräts möglich.

Konfiguration Typ

Wählen Sie in der Liste aus:

  • Schütz ohne Rückkopplungsschleife: Getrennte Konfiguration der Parameter für Ausgang und Eingang

  • Schütz mit Rückkopplungsschleife

  • Impulsrelais

Die angezeigten Parameter hängen von der Auswahl des Konfigurationstyps ab. Einzelheiten hierzu finden Sie in den folgenden Tabellen.

Parameter für Schütz ohne Rückkopplungsschleife

Parametername Beschreibung

Ausgang

E/A (I/O) Typ

Wählen Sie in der Liste aus:

  • Standard E/A (I/O)

  • Nicht verbunden

Name

Geben Sie den Namen des Wireless-Geräts ein.

Bezeichnung

Geben Sie die Bezeichnung des Wireless-Geräts ein (optional).

E/A (I/O)-Kontextualisierung

Wählen Sie eine Option in der Liste aus.

Status Name

Wenn Sie Benutzerdefiniert als Kontextualisierungsoption auswählen, geben Sie den benutzerdefinierten Namen für das Gerät ein.

Definition des Ausgangs = 0

Die angezeigten Werte hängen von der Auswahl für E/A (I/O)-Kontextualisierung ab. Geben Sie Ihre benutzerdefinierten Werte ein, wenn Benutzerdefiniert als Kontextualisierungsoption ausgewählt wird.

HINWEIS: Durch Klicken auf den Doppelpfeil rechts können Sie die Definition der Ausgänge 0 und 1 vertauschen.

Definition des Ausgangs = 1

Die angezeigten Werte hängen von der Auswahl für E/A (I/O)-Kontextualisierung ab. Geben Sie Ihre benutzerdefinierten Werte ein, wenn Benutzerdefiniert als Kontextualisierungsoption ausgewählt wird.

HINWEIS: Durch Klicken auf den Doppelpfeil rechts können Sie die Bedeutung der Ausgänge 0 und 1 vertauschen.

Medium

Wählen Sie das zu überwachende Verbrauchsgut in der Liste aus.

Nutzung

Wählen Sie die zu überwachende Nutzung in der Liste aus.

Eingang

E/A (I/O) Typ

Wählen Sie in der Liste aus:

  • Standard E/A (I/O)

  • Nicht verbunden

Name

Geben Sie den Namen des Wireless-Geräts ein.

Bezeichnung

Geben Sie die Bezeichnung des Wireless-Geräts ein (optional).

E/A (I/O)-Kontextualisierung

Wählen Sie eine Option in der Liste aus.

Definition des Ausgangs = 0

Aktiviert (nur zur Anzeige).

HINWEIS: Durch Klicken auf den Doppelpfeil rechts können Sie die Definition der Ausgänge 0 und 1 vertauschen.

Definition des Ausgangs = 1

Freigegeben (nur zur Anzeige).

HINWEIS: Durch Klicken auf den Doppelpfeil rechts können Sie die Definition der Ausgänge 0 und 1 vertauschen.

Medium

Wählen Sie das zu überwachende Verbrauchsgut in der Liste aus.

Nutzung

Wählen Sie die zu überwachende Nutzung in der Liste aus.

Parameter für Schütz mit Rückkopplungsschleife und für Impulsrelais

Parametername Beschreibung

E/A (I/O) Typ

Wählen Sie in der Liste aus:

  • Standard E/A (I/O)

  • Nicht verbunden

    HINWEIS: Es werden keine Parameter angezeigt, wenn Nicht verbunden ausgewählt ist.

Rückkopplungsschleife Ausgang/Eingang

Name

Geben Sie den Namen des Wireless-Geräts ein.

Bezeichnung

Geben Sie die Bezeichnung des Wireless-Geräts ein (optional).

Medium

Wählen Sie das zu überwachende Verbrauchsgut in der Liste aus.

Nutzung

Wählen Sie die zu überwachende Nutzung in der Liste aus.

E/A (I/O)-Kontextualisierung

Wählen Sie eine Option in der Liste aus.

Status Name

Wenn Sie Benutzerdefiniert als Kontextualisierungsoption auswählen, geben Sie den benutzerdefinierten Namen für das Gerät ein.

Definition des Ausgangs = 0

Die angezeigten Werte hängen von der Auswahl für E/A (I/O)-Kontextualisierung ab. Geben Sie Ihre benutzerdefinierten Werte ein, wenn Benutzerdefiniert als Kontextualisierungsoption ausgewählt wird.

HINWEIS: Durch Klicken auf den Doppelpfeil rechts können Sie die Definition der Ausgänge 0 und 1 vertauschen.

Definition des Ausgangs = 1

Die angezeigten Werte hängen von der Auswahl für E/A (I/O)-Kontextualisierung ab. Geben Sie Ihre benutzerdefinierten Werte ein, wenn Benutzerdefiniert als Kontextualisierungsoption ausgewählt wird.

HINWEIS: Durch Klicken auf den Doppelpfeil rechts können Sie die Definition der Ausgänge 0 und 1 vertauschen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?