DOCA0172DE-16

Nicht selektive Erkennung von Wireless-Geräten

Einführung

Die nicht selektive Erkennung von Wireless-Geräten ist mit der Software EcoStruxure Power Commission verfügbar: Alle Wireless-Geräte im Netzwerk, die für die Erkennung zur Verfügung stehen, werden vom EcoStruxure Panel Server erkannt. Mit dieser Funktion können Sie eine große Anzahl an Wireless-Geräten gleichzeitig erkennen.

Verfahren zur Inbetriebnahme

Gehen Sie vor wie folgt, um den EcoStruxure Panel Server mithilfe der Software EcoStruxure Power Commission in Betrieb zu nehmen:

  1. Stellen Sie sicher, dass die Wireless-Geräte, die Teil des EcoStruxure Panel Server-Projekts sein sollen, eingeschaltet sind.

  2. Verbinden Sie den EcoStruxure Panel Server mit dem PC (siehe Ethernet-Verbindung).

  3. Starten Sie die Software EcoStruxure Power Commission.

  4. Klicken Sie auf der Startseite von EcoStruxure Panel Server auf die Schaltfläche CONNECT TO DEVICE.

    Ergebnis: Sobald der EcoStruxure Panel Server verbunden ist, werden die Verbindungsparameter (IP- und EcoStruxure Panel Server-Adresse) angezeigt.

  5. Um Wireless-Geräte hinzuzufügen, klicken Sie auf die Karte Add Wireless Devices.

  6. Um automatisch alle im Bereich des EcoStruxure Panel Server verfügbaren Wireless-Geräte zu suchen, klicken Sie auf die Karte Automatic discovery. Warten Sie, bis die Wireless-Geräte erkannt und in der Geräteliste angezeigt werden.

    HINWEIS: Wenn das IEEE 802.15.4-Netzwerk zum ersten Mal eingerichtet wird, dauert der Vorgang 21 Sekunden, während die Kommunikation aktiviert und die automatische Kanalauswahl durchgeführt wird (siehe Einstellungen).

  7. Lokalisieren Sie ein Gerät in einer Schaltanlage, indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken.

    Ergebnis: Das Dialogfeld Locate Device wird angezeigt und das entsprechende Wireless-Gerät in der Schaltanlage blinkt kontinuierlich grün.

  8. Klicken Sie auf STOP BLINK, damit das Gerät, sobald es identifiziert wurde, das Blinken einstellt.

  9. Klicken Sie auf CONFIRM, um fortzufahren.

  10. Konfigurieren Sie die spezifischen Parameter für jedes Wireless-Gerät.

  11. Laden Sie die vom EcoStruxure Panel Server erkannten Geräte und die zugehörigen Parameter in den EcoStruxure Panel Server durch Klicken auf die Schaltfläche WRITE TO PROJECT herunter.

  12. Bestätigen Sie den Vorgang.

    Ergebnis: Nach Abschluss des Vorgangs wird die Meldung Write to project successful angezeigt.

  13. Klicken Sie unter COMMUNICATION VIEW im Kommunikationsdiagramm auf den EcoStruxure Panel Server.

  14. Speichern Sie die EcoStruxure Panel Server-Einstellungen im Projekt, indem Sie auf die Schaltfläche APPLY TO SERVER klicken.

    Ergebnis: Nach Abschluss des Vorgangs wird die Meldung Write to project successful angezeigt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?