DOCA0102ZH-12

MicroLogic X 控制单元:日期和时间

简介

MicroLogic X 日期和时间用于事件时间戳,以便提供时间顺序。

MicroLogic X 控制单元和智能模块单元 (IMU) 的其他 ULP 模块(IFEEIFEIFM 接口、IO 模块、FDM121 显示器)的日期和时间同步。设置一个模块的日期和时间即可设置 IMU 的所有模块的日期和时间。

注: 当拆卸 MicroLogic X 控制单元的内部电池且控制单元没有其他任何供电时,MicroLogic X 和其他 ULP 模块的日期和时间自动复位为日期默认值(2000 年 1 月 1 日)。

手动设置日期和时间

可以手动设置 MicroLogic X 日期和时间:

  • MicroLogic X 显示屏的主页 > 配置 > 常规 > 日期和时间中。日期的第一个部分是日 (dd),第二个部分是月 (mm)。

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件:

    • 通过手工设置

    • 通过用户发起的同步操作与运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 上的日期和时间同步

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用

    • 通过手工设置

    • 通过用户发起的同步操作与运行该应用程序的智能手机上的日期和时间同步

  • 使用网络浏览器连接 IFEEIFE 网页。

  • 通过 FDM121 显示器

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)。

同步日期和时间

可以自动更新 MicroLogic X 日期和时间:

  • 使用 IFEEIFE Ethernet 接口并在下列条件下:

    • Ethernet 接口已配置为 SNTP 模式

    • Ethernet 接口接收到来自 SNTP 服务器的日期和时间更新请求

    注: 如果 MicroLogic X 控制单元已连接配置为 SNTP 模式的 Ethernet 接口,则可以手动更新 MicroLogic X 日期和时间,但会立即被替换为 Ethernet 接口的日期和时间。
  • 使用 IFM Modbus-SL 接口接收到来自 SNTP 服务器的日期和时间更新请求

预定义事件

手动设置日期和时间时生成下列事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x1107 (4359)

日期与时间已设置

配置

建议操作

代码

事件

建议操作

0x1107 (4359)

日期与时间已设置

检查控制单元显示屏上显示的日期和时间。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.