DOCA0102ZH-12

中性线保护

简介

长延时过流保护功能专门针对中性线保护。

可用性

下列设备提供中性线保护功能:

  • IEC 标准的 MicroLogic 2.0 X5.0 X6.0 X7.0 X 控制单元

  • UL 标准的 MicroLogic 3.0 X5.0 X6.0 X 控制单元

  • 带有 ENCT 选项(外部中性线电流互感器)(用于测量中性线电流)的 3 极断路器

  • 4 极断路器

描述

如果中性线导体的截面积至少等于相线导体的截面积,并且中性线上的电流不会超过相线导体上的电流值,则没有必要为中性线导体提供过流保护。

下列情况下,必须为中性线导体提供过流保护:

  • 中性线导体的截面积小于相线导体的截面积

  • 安装了可产生三阶谐波(或其倍数)的非线性负载

因运行原因(多源图)或安全原因(在断电时进行工作)可能需要切断中性线。

概括来说,中性线导体可以为:

  • 非分布式(3 极断路器)

  • 分布式、不可切断且未进行保护(3 极断路器)

  • 分布式、不可切断但受保护(带有 ENCT 选项的 3 极断路器)

  • 分布式、可切断且受保护(4 极断路器)

MicroLogic X 控制单元适合所有保护类型。它们集成了加大中性线 (OSN) 功能,该功能可在存在三阶谐波电流(及其倍数)时管理中性线导体保护。

断路器

可能的类型

中性线保护

3 极断路器

3P3D

带有 ENCT 选项的 3 极断路器

3P3D

3P3D + N/2

半中性线

3P3D + N

全中性线

3P3D + OSN

加大中性线

4 极断路器

4P3D

熄灭

4P3D + N/2

半中性线

4P4D

全中性线

4P4D + OSN

加大中性线

P:极点,D:控制单元,N:中性线保护

工作原理

中性线保护具有与相线保护相同的特性:

  • 其阈值与长延时保护阈值 Ir 成比例。

  • 它具有与长延时保护相同的 tr 时间延迟值。

  • 其短延时保护和瞬时保护完全相同。

声明 3 极断路器上的外部中性线电流互感器 (ENCT)

3P 断路器上,必须以下列方式之一声明 ENCT 选项:

  • MicroLogic X 显示屏的下列屏幕上,主页 > 配置 > 测量值 > 系统类型 > ENCT

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)。

设置 3 极和 4 极断路器的中性线保护

以下列方式之一设置中性线保护的类型:

  • MicroLogic X 显示屏的下列屏幕上,主页 > 保护 > 中性线

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)。

下表显示中性线长延时保护的设定值和所选中性线保护类型的阈值:

中性线保护类型

中性线长延时阈值

OFF

中性线无长延时保护

N/2(出厂设置)

Ir/2

N

Ir

加大 N

3 极 (ENCT)

1.6 x Ir

4 极

1.6 x Ir,限制到 In

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.