DOCA0006FR-08

Puissance (PQS)

Une charge type de réseau électrique CA comporte une composante résistive et une composante réactive (inductive ou capacitive). Les charges résistives consomment de la puissance active (P), les charges réactives de la puissance réactive (Q).

La puissance apparente (S) est la somme de vecteurs de la puissance active (P) et de la puissance réactive (Q):

La puissance active est mesurée en watts (W ou kW), la puissance réactive en vars (var ou kvar) et la puissance apparente en voltampères (VA ou kVA).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.