DOCA0006ZH-08

功率 (PQS)

典型的交流电力系统负荷均具有阻性负载组件和无功(电感或电容)组件。阻性负载消耗真实功率 (P),无功负载消耗无功功率 (Q)。

视在功率 (S) 是真实功率 (P) 与无功功率 (Q) 的矢量和:

真实功率以瓦特(W 或 kW)为单位,无功功率以 var(VAR 或 kVAR)为单位,视在功率以伏安(VA 或 kVA)为单位。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.