DOCA0157ES-09

Retirada del servicio

  • Si se incluye un certificado proporcionado por el usuario, se recomienda eliminar este certificado del producto para garantizar que el certificado y las claves criptográficas asociadas se eliminen de la memoria del producto.

  • El certificado autofirmado interno del producto no se puede eliminar manualmente. Se puede eliminar mediante una operación de restablecimiento de ajustes predeterminados de fábrica. En cualquier caso, se recomienda realizar un restablecimiento de este tipo de los ajustes predeterminados de fábrica para asegurarse de que todas las credenciales y elementos criptográficos (incluidos los certificados) se eliminen del producto.

  • Durante el proceso de restablecimiento de los ajustes predeterminados de fábrica, se generará automáticamente un nuevo certificado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?