DOCA0157ES-09

Actualización del firmware

La actualización de firmware de la pasarela PowerTag Link solo se puede realizar con el software EcoStruxure Power Commission .

Si desea más información sobre cómo actualizar el firmware de la pasarela PowerTag Link, consulte DOCA0180EN Pasarelas PowerTag Link/PowerTag Link HD – Nota de la versión.

NOTA: Durante la actualización del firmware, las comunicaciones Modbus TCP e inalámbrica quedan interrumpidas.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?